Technical Forum

SIMATIC Panel

Meldungsfenster nach Neustart TP177B weg

Erstellt von BirKie am 28.04.2010 16:22 (7 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (8 Objekte)
  28.04.2010, 16:22
Beigetreten am: 04.06.2008
Letzter Besuch: 16.06.2010
Beiträge: 31
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,

wenn ein Meldefenster mit unquittierten Meldungen ansteht und das Panel ausgeschaltet und wieder gestartet wird (passiert gemeinsam mit dem Prüfstandsstop und -start), ist danach eben dieses Meldefenster nicht mehr zu sehen. Wenn ich nun die CPU auf Stop und dann wieder auf Run setzt, taucht das Fenster wieder auf. dafür muss allerdings jedes Mal der Schaltschrank geöffnet werden.

Wie kann ich dies verhindern? Das Meldefenster ist nicht gebunden.

Danke schon mal.

Grüße
Birgit
Top
  28.04.2010, 17:10
Beigetreten am: 19.10.2005
Letzter Besuch: 11.04.2013
Beiträge: 1462
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,7 von 5 / 96 mal bewertet]. (96) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

also per Script wäre es recht einfach. Aber Versuch mal folgendes.

Erstelle eine Variable in flexible, in der bei einer anstehenden Meldung ein Wert steht. (größer 1)
(Das eine Störung ansteht kann man ja über die SPS auswerten)

Unter "Eigenschaften -> Grenzen -> Obergrenze" legst du eine Konstante von "1" an.

Unter "Ereignisse -> Obergrenze Überschritten" nimmst du die Systemfunktion "ZeigeMeldefenster".

Beim start des Panels müste jetzt eigentlich das Meldefenster angezeigt werden, wenn eine Meldung (Wert größer 1) ansteht.
Habe es jetzt aber nicht selber ausprobiert.

Gruß

Top
  28.04.2010, 20:51
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
BirKie schrieb:
Hallo zusammen,

wenn ein Meldefenster mit unquittierten Meldungen ansteht und das Panel ausgeschaltet und wieder gestartet wird (passiert gemeinsam mit dem Prüfstandsstop und -start), ist danach eben dieses Meldefenster nicht mehr zu sehen. Wenn ich nun die CPU auf Stop und dann wieder auf Run setzt, taucht das Fenster wieder auf. dafür muss allerdings jedes Mal der Schaltschrank geöffnet werden.

Wie kann ich dies verhindern? Das Meldefenster ist nicht gebunden.

Danke schon mal.

Grüße
Birgit


Hallo Birgit,

zunächst einmal scheint es mir nicht sinnvoll, das TP mit
Stop des Prüfstandes auszuschalten.

Um dein Problem einfach zu lösen (ein TP177B unterstützt kein Script...!!)
könntest du die Möglichkeiten des Anlaufbits und des Blinkbits
in der Koordinierung (siehe Verbindungen -> Bereichzeiger) nutzen.

Z.B. lässt sich damit bei jedem Anlauf des TP über die SPS ein Bild
aufschlagen oder eine Meldung absetzen.

Bei meinen TPs ist es aber eigendlich auch immer so, dass beim Anlauf
das Meldefenster automatisch aufgeht, wenn noch Meldungen anstehen.

Evt. solltest du mal die Meldungen als "Quittierpflichtig" projektieren?

Viel Erfolg!

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  03.05.2010, 15:49
Beigetreten am: 04.06.2008
Letzter Besuch: 16.06.2010
Beiträge: 31
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,

beim Meldefenster gibt es meines Wissens nach keine Möglichkeit "quittierpflichtig" vorzugeben. Oder doch?

So recht versteh ich ja auch nicht, weshalb das Medlungsfenster immer verschwindet. Das Touchpanel ist leider an die Stromversorgung des Prüfstands gekoppelt und kann nicht autark versorgt werden...

Den Vorschlag von The Brain verstehe ich, diese Variable müsste ich dann durch den Move-Befehl mit zB 0 oder 2 belegen.

IBN, wie kann ich denn das Anlaufbit für meine Zwecke nutzen? Die Grenzen kann ich bei einem boolschen Wert ja nicht überwachen.

Sorry, hab jetzt ein halbes Jahr nix mit WinCC flexible oder Step7 gemacht und bin schon wieder voll raus.

Vielen Dank aber für Eure Hilfe!
Top
  05.05.2010, 21:23
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
BirKie schrieb:
Hallo zusammen,

beim Meldefenster gibt es meines Wissens nach keine Möglichkeit "quittierpflichtig" vorzugeben. Oder doch?

So recht versteh ich ja auch nicht, weshalb das Medlungsfenster immer verschwindet. Das Touchpanel ist leider an die Stromversorgung des Prüfstands gekoppelt und kann nicht autark versorgt werden...

Den Vorschlag von The Brain verstehe ich, diese Variable müsste ich dann durch den Move-Befehl mit zB 0 oder 2 belegen.

IBN, wie kann ich denn das Anlaufbit für meine Zwecke nutzen? Die Grenzen kann ich bei einem boolschen Wert ja nicht überwachen.

Sorry, hab jetzt ein halbes Jahr nix mit WinCC flexible oder Step7 gemacht und bin schon wieder voll raus.

Vielen Dank aber für Eure Hilfe!


Hallo,

mit dem Anlaufbit kannst du in der SPS einen Neustart des Panels erkennen
und z.B. über einen Steuerungsauftrag das Meldefenster einblenden.

"quittierpflichtig":
Nicht das Meldefenster sondern die Meldungen kannst du quittierpflichtig
projektieren.

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  16.06.2010, 10:56
Beigetreten am: 04.06.2008
Letzter Besuch: 16.06.2010
Beiträge: 31
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo nochmal,

 

wie kann ich denn die Meldungen selbst als quittierpflichtig definieren? Wenn ich das Meldefenster an sich als quittierpflichtig definiere („gebunden“), dann kann man, bevor nicht alle Meldungen quittiert sind, sonst nichts mehr bedienen auf dem Bildschirm, und das ist eben manchmal notwendig für die Bedienung.

 

Dann habe ich eine Variable definiert, die das Meldefenster zeigen soll bei überschreiten des Grenzwertes, siehe Anhang. Auch dies funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, obwohl die Variable den richtigen Wert anzeigt und die Obergrenze ganz klar überschritten ist.

 

Hm…

 

Grüße

Birgit


Dateianhang: Meldefenster_zeigen.jpg  (5 Downloads)

Top
  16.06.2010, 11:37
Beigetreten am: 19.10.2005
Letzter Besuch: 11.04.2013
Beiträge: 1462
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,7 von 5 / 96 mal bewertet]. (96) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

also "gebunden" hat nichts mit "quittierpflichtig zu tun. Schau Dir mal den Dateianhang an. Dort habe ich mal zwei Bilder hinzugefügt. Ich hoffe damit wird es verständlich.

Das Problem mit der Variablen liegt wohl daran, dass Du die Variable nicht auf "Zyklisch fortlaufend" unter dem Punkt "Allgemein > Erfasungsart" angewählt hast. 

Gruß

Dateianhang: Forum.zip  (10 Downloads)

Top
  16.06.2010, 15:15
Beigetreten am: 04.06.2008
Letzter Besuch: 16.06.2010
Beiträge: 31
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Es funktioniert! 1000 Dank.

Der Knackpunkt war, dass die Variable, wie geschrieben, nicht fortlaufend aktualisiert wurde.

Viele Grüße

Birgit

Top
Seite 1 von 1 (8 Objekte)
Aktionen