Technical Forum

SIMATIC S7-400 / S7-400H / S7-400F/FH

CPU 414-2 6ES7414-2XG04-0AB0

Thread Starter: mvm87   Started: 1/12/2010 7:29 AM   Replies: 6

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (7 items)
  1/12/2010, 7:29 AM
Joined 11/3/2009
Last visit: 4/1/2013
Posts: 67
Rating:
Rated: Outstanding [3.33 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo

Ich habe eine CPU 414-2  Best.Nr.6ES7414-2XG04-0AB0

Die CPU verliert bei längerer Spannungslosigkeit alle Daten. Jetzt möchte ich eine Speicherkarte einbauen. Ich weiß leider nicht was für eine ich einbauen soll.
Wie kann ich herausfinden wie Groß mein Programm ist?
Welche Speicherkarte kann ich einbauen das die Daten immer Gespeichert bleiben auch wenn die Puffer Batterien leer sind?

mvm87

Ich habe da jetzt was gefunden. Kann mir jemand Sagen was der Unterschied zwischen

6ES7952-0KH00-0AA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD FUER S7-400, LANGE BAUFORM, 5V FLASH-EPROM, 256 KBYTE 

und

6ES7952-1AH00-0AA0 SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FUER S7-400, LANGE BAUFORM, 256 KBYTE 

ist?


Danke



=== Bearbeitet von mvm87 @ 13.01.2010 10:15 [GMT ] ===


Top
  1/18/2010, 7:24 PM
Joined 8/1/2007
Last visit: 5/14/2013
Posts: 1120
Rating:
Rated: Outstanding [3.61 out of 5 / rated 69 time(s)]. (69) 
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Wenn Du deine Daten remanent speichern möchtest,
kannst Du eine Memory Card verwenden.
Diese erweitert darüber hinaus den Ladespeicher der CPU.
Du kannst mit dem Programmiergerät das Anwenderprogramm
dann auf die Memory Card laden.
Zum Laden des Anwenderprogramms auf die MC
muss das AG gestoppt werden.
Wenn die Pufferbatterie leer ist, wird nach Spannungsausfall
und dem Wiederkehr der Betriebsspannung
das Anwenderprogramm von der MC zurückgeladen
(Kaltstart).
Jedoch gilt zu beachten, dass alte Daten von der MC
zurückgeladen werden !
D.h. Du hast dann z.B in den DB`s die Aktualwerte
vom letzten mal Laden.
Man sollte also vorher überlegen, was das für Folgen haben kann
und ob das für die Anlage das richtige ist.Rnf:lblSmileyTooltip_  think
Hier ein Link zum Thema:
Eleu

I understand only railstation.
Nothing for ungood
Top
  3/5/2010, 4:52 PM
Joined 8/5/2008
Last visit: 5/14/2013
Posts: 254
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 19 time(s)]. (19) 
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
- Die Ram Karte verliert bei leeren Batterien auch das Prg.

- Daher Flash Eprom besser

Beim Flash gibt es einen Nachteil:
Das Programm wird nur im Stop auf die Speicherkarte geschrieben.

Daher prüfe sehr genau, ob Du nicht mit Batterien besser dran bist.
Wartungsanweisung alle XX Monate Batterien tauschen


Unsere Kunden lassen zum Glück die SPS'en möglichst lange laufen. d.h USV Spannung



=== Bearbeitet von Weis nicht @ 05.03.2010 16:55 [GMT ] ===



"Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von vorn herein ausgeschlossen erscheint." von Albert Einstein
Top
  3/8/2010, 8:44 AM
Joined 4/19/2006
Last visit: 2/10/2013
Posts: 517
Rating:
Rated: Outstanding [3.13 out of 5 / rated 30 time(s)]. (30) 
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
mvm87 schrieb:
Wie kann ich herausfinden wie Groß mein Programm ist?

im simatic manager kannst du mit einem rechtsklick auf deinen bausteinbehälter => objekteigenschaften => aktenreiter "bausteine" alle relevanten daten/speicherplatz erfahren.

vg gochtel

...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen...
Die EAE Gruppe
Top
  6/2/2010, 9:50 PM
Joined 11/3/2009
Last visit: 4/1/2013
Posts: 67
Rating:
Rated: Outstanding [3.33 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: Good [1 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hallo

Ich habe mir jetzt ein Eprom besorgt und halle Bausteine und Systemdaten auf das Eprom gespielt.
Und nach Längerem Stillstand der Anlage ist Sie ohne Probleme angelaufen.
Ich habe auch mal mit der Service Hotline gesprochen und die Aussage war das wenn die Anlage komplett ausgeschalttet ist, der Profibus auch über die Pufferbatterien Versorgt wird. Wenn mann jetzt eine Große Analge hat kann es schnell passieren das die Batterien Schnell mal leer gehen.

Danke für Eure Hilfe.
Top
  6/3/2010, 10:32 AM
Joined 11/2/2005
Last visit: 5/6/2013
Posts: 433
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 56 time(s)]. (56) 
Rated: Good [1 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hallo mvm87,

Speisung des Profibus über Pufferbatterie ist mir neu. Kann ich irgendwie nicht glauben. erröten

Bei den meisten Anlagen und Branchen ist es so, das die AS immer mit Strom versorgt sind und lediglich bei einem Spannungsausfall muss die Batterie ihren Dienst tun.

Aber es gibt auch Fälle wie z.B. in Obstpressanlagen, da wird ein halbes Jahr produziert und die restliche Zeit werden die Anlagen spannungslos geschalten.

Da würde jede Puffferbatterie den Geist aufgeben. Rnf:lblSmileyTooltip_

Naja es gibt ja die Lösung mit dem EPROM.Rnf:lblSmileyTooltip_



=== Bearbeitet von Asterix @ 03.06.2010 10:33 [GMT ] ===



Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
  6/4/2010, 10:09 AM
Joined 8/5/2008
Last visit: 5/14/2013
Posts: 254
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 19 time(s)]. (19) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Wenn überhaupt, dann kann nur der Abschlußwiderstand versorgt werden, auch dass würde ich stark anzweifeln.

Was richtig ist, dass die Pufferbatterie alle intelligenten Karten des Racks versorgt. Also die CP's und FM und wie sie alle heisen. Wenn das Rack gut mit diesen Baugruppen bestückt ist, dann gibt die Batterie "schnell" den Geist auf.


"Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von vorn herein ausgeschlossen erscheint." von Albert Einstein
Top
Page 1 of 1 (7 items)
Actions