Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

Einfache Datenkopplung mit CP 343-1 Lean

Erstellt von td-user am 08.06.2006 08:57 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  08.06.2006, 08:57
Beigetreten am: 08.06.2006
Letzter Besuch: 26.02.2008
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

bin Einsteiger in CP Kopplungstechnik.
Ich möchte mit einfachen Mitteln eine Datenkopplung zwischen CP 343-1 Lean und einem PC aufbauen, um einige Funktionen in meiner Step7 Projektierung zu testen
(evtl. ähnlich Hyperterminal).
Zur Verfügung stehen PC (XP Prof, natürlich mit LAN) und Software, falls sinnvoll, WinCC flexible advanced und Protool Pro.

Für die Infos vielen Dank im voraus.
Top
  09.06.2006, 10:41
Beigetreten am: 10.11.2005
Letzter Besuch: 15.03.2011
Beiträge: 33
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,25 von 5 / 4 mal bewertet]. (4) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,


es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Kommunikation aufzubauen.

Die einfachste und komfortabelste ist sicherlich die, einen OPC Server zu benutzen.

Es kommt auch immer darauf an, was du testen willst.

Da du WinCC hast, müsstest du auch eine SIMATIC NET CD haben.

Die CD installieren und nach folgender Anleitung vorgehen:

Dateianhang: OPC_S7_IE_deutsch.zip  (14 Downloads)

Top
  09.06.2006, 21:53
Beigetreten am: 14.02.2006
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 5798
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,96 von 5 / 358 mal bewertet]. (358) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo td-user,

wenn der BCE Ethernet Treiber von WinCC flexibel verwendet wird dann ist kein SIMATIC NET Treiber notwendig. Da ist dann ein Treiber embedded.
Für ProTool RT ist ein SIMATIC NET Treiber notwendig.
Die Verbindungen werden in WinCC bzw. in ProTool projektiert.

Die Projektierung dort ist jeweils spezifisch. Kann aber dem jeweiligen Handbuch entnommen werden. 

Viele Grüße
J_Bell
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen