Technical Forum

Systemdiagnose

Diagnose Repeater wird nicht angezeigt

Thread Starter: Ltmon   Started: 3/9/2009 8:42 PM   Replies: 1

Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  3/9/2009, 8:42 PM
Joined 11/6/2006
Last visit: 5/26/2011
Posts: 86
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 3 time(s)]. (3) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Experten,
ich habe jetzt zum ersten Mal die DP/PA Profibus Systemdiagnose im Einsatz. Laut Doku werden die Diagnose Repeater unterstützt, aber mein Repeater wird nur als "Sonstige" angezeigt und mit einem Doppelklick da drauf kommen keine Diagnoseeinträge.
Hab ich irgendwas falsch gemacht oder geht das doch nicht?

Danke für Eure Hilfe!

Monty
Top
  3/10/2009, 10:04 AM
Joined 10/3/2008
Last visit: 5/2/2013
Posts: 522
Rating:
Rated: Outstanding [3.46 out of 5 / rated 52 time(s)]. (52) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Monty,
die Systemdiagnose unterstützt den Diagnose Repeater. Du hast wahrscheinlich nur einen neuen Diagnose Repeater, den es zur letzten Freigabe der Systemdiagnose noch nicht gegeben hat. Somit ist er nicht in der "Datenbank" der Systemdiagnose enthalten.

Hier ist eine Anleitung, wie man neuere Slaves oder Module hinzufügen kann.

Wenn es Probleme dabei gibt, poste einfach nochmal.

Wüstenräuber

Attachment: Systemdiagnose.pdf  (38 Downloads)

Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions