Technical Forum

SIMATIC S7-400 / S7-400H / S7-400F/FH

S7-400F und Sipart PS2 Failsafe

Thread Starter: breaker   Started: 10/20/2007 4:59 PM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  10/20/2007, 4:59 PM
Joined 9/26/2006
Last visit: 5/1/2013
Posts: 13
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

ich muß einen Sipart PS2 pneum. Stellungsregler fehlersicher in die FailSave Stellung bringen. Das geschieht laut Sipart Handbuch indem man dem Stellungsregler einen Sollwert <3,6mA vorgibt.

Nun gibt es keine fehlersichere Analogausgabebugruppe ( werder ET-200M noch ET-200S). wie kann ich dann SIL gerecht <3,6mA vorgeben?

ist eventuell ein fehlersicherer Digitalausgang, welcher den PS2 BE1 (Binäreingang 1) mit Parametrierung "Par42.BIN1 "fahre Ventil in Stellung YA" -doWn" ansteuert die Lösung?

mfG
Top
  11/17/2008, 12:48 PM
Joined 9/1/2005
Last visit: 6/19/2013
Posts: 1887
Rating:
Rated: Outstanding [4 out of 5 / rated 99 time(s)]. (99) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
geschlossen da doppelt veröffentlicht.

Das zweite Thema mit der Überschrift S7-400F und Sipart PS2 SIL Failsave ist in der Konferenz Prozessinstrumentierung / Analytik veröffentlicht.

Gruß vom CS Moderator
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions