Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

SNMP-Trap mit OPC Server empfangen

Erstellt von Eleu am 16.12.2010 19:15 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  16.12.2010, 19:15
Beigetreten am: 01.08.2007
Letzter Besuch: 14.05.2013
Beiträge: 1120
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,61 von 5 / 69 mal bewertet]. (69) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

bei einem bestimmten Event log - Eintrag sendet ein host einen SNMP - Trap über UDP zu einem Zielhost auf Port 162.
Anbei das IP-Paket im Netzwerksniffer als Bild. 
Mit der Installation der SimaticNET CD werden neben dem S7- OPC Server auch Steuerelemente wie z.B. das SIMATIC NET OPC Data installiert.
Mit diesem Steuerelement kann man mittels Entwicklungsumgebungen wie zum Beispiel Visual Basic 6 sehr komfortabel einen OPC Client
für den Prozessdatenzugriff auf eine S7 - SPS programmieren.
Bei dem OPC-Server der Simatic NET gibt es auch einen Browserlink für SNMP.
Wenn man nun auf dem Zielhost den OPC Server der Simatic NET installieren würde, wäre es dann möglich diesen Trap darüber zu empfangen und z.B. in einer TextBox in VB6 anzeigen zu lassen ?
Und wenn ja, wie müsste ich das SIMATIC NET OPC Data und den Koko auf dem Zielhost konfigurieren ?
Kann mir das jemand erklären ?

Gruß
Eleu

Dateianhang: TRAP_.zip  (13 Downloads)



=== Bearbeitet von Eleu @ 16.12.2010 19:28 [GMT ] ===



I understand only railstation.
Nothing for ungood

Top
  26.01.2011, 11:52
Beigetreten am: 14.02.2006
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 5798
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,96 von 5 / 358 mal bewertet]. (358) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Eleu,

kennst Du dieses Applikation schon?

Diagnose und Überwachung von IWLANs mittels SNMP-Variablen

Ich glaube dort wird das gezeigt was Du haben möchtest. Es können hier auch Traps von Steuerungen empfangen werden... aber auch per PC... lese mal die Doku.

Viele Grüße
J_Bell
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen