Technical Forum

SINAMICS

Sinamics Gleichlaifregelung eines krans

Thread Starter: dkfrank   Started: 7/19/2012 1:13 PM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  7/19/2012, 1:13 PM
Joined 7/19/2012
Last visit: 7/19/2012
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo,

Ich soll ein Transportsystem für eine Stahlpfanne (Masse ca. 500t) projektieren.
Der Pfannenwagen, der die eingesetzte Stahlpfanne ca. 30m transportiert, ist an zwei Kranbahnen aufgehängt, pro Kranbahn zwei Motore 22kW / 500V, die auf Kundenwusch von Sinamics G120 angetrieben werden sollen.
Die Kopplung zur übergeordneten Automatisierung Siemens S7-400 erfolgt über Profibus.
Je ein Motor pro Kranbahn ist mit einem Absolutwertgeber an der Welle zur Wegmessung ausgestattet.

Der Kunde möchte nach DIN 15018 eine Gleichlaufregelung der vier Antriebe.

Habe bereits mit dem örtlichen Siemens-Vertrieb gesprochen (meine Idee war, die Gleichlaufregelung über
Master/Slave-Sollwerte in den Umrichtern ablaufen zu lassen), habe aber gelernt, das Sinamics bei 500V-Geräten in der unteren Leistungsklasse keine Absolutwertgeber einlesen kann, das soll erst ab einer
Leistung > 110kW gehen.

Ich habe grundsätzlich Bedenken bei einer Gleichlauf (Drehzahl)-Regelung mit Gebern an der Welle, die Räder werden nicht exakt identisch sein, zusätzlich kommt es durch Verschmutzung wohl zu temporären oder dauerhaften Änderungen der einzelnen Raddurchmesser.

Vage denke ich über eine "Kombination" aus Drehzahl- und Drehmomentenregelung nach, wohl in der SPS, wenn Sinamics das in der Leistungsklasse nicht kann, gebe aber offen zu, das ich weder Kran- noch Antriebsspezialist bin und deshalb Ideen brauche.

mit freundlichen Grüssen und - vorab - mit Dank

dkf

Top
  7/20/2012, 12:33 PM
Joined 10/29/2007
Last visit: 4/24/2013
Posts: 651
Rating:
Rated: Outstanding [3.54 out of 5 / rated 41 time(s)]. (41) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,
für den SINAMICS G120 schlage ich vor die Regelung mit der vorhandenen S7 400 zu realisieren. Soll heißen die Geber, Gleichlauf etc über die S7 zu Regel, da die G120 dazu nicht in der Lage sind, vor allem wenn mit der Pfanne heißes Metall(?) durch die Gegend gefahren (geschaukelt) werden sollte.
Ich empfehle einen S120 der hat diese angedeuteten Möglichkeiten.
Ansonsten mal die folgenden Links anschauen:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60162652
http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/maschinenbau/kranloesungen/simocrane

Mit freundlichem Gruß / Best regards

Jens S
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions