Technical Forum

Niederspannungs-Energieverteilung und Installationstechnik

Sentron Powermanager V3.0 Zähler händisch eingeben

Thread Starter: SchiederVAGT   Started: 7/18/2012 2:07 PM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  7/18/2012, 2:07 PM
Joined 8/2/2006
Last visit: 10/10/2012
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hat wer eine Ahnung wie man beim Powermanager Daten(Zählerstände) von Zählern welche per Hand abgelesen werden in den Powermanager eingeben kann um die Verbräuche in ein Protokoll zu bekommen
Top
  8/7/2012, 1:35 PM
Joined 4/28/2011
Last visit: 5/7/2013
Posts: 5
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

das sollte über "Korrekturwerte" unter "System Management / Auswertungen" gehen.
Dafür muss dann aber ein eigenes Gerät oder ein eigener Datenpunkt vorhanden sein, der so konfiguriert ist, dass dieser zwar in der Datenbank archiviert wird aber von keinem echten Wert befüllt wird (Haken bei "Adresse" --> Aus,  Haken bei "Archivieren" --> Ein).

Auf diesen Datenpunkt können die Werte dann eingefügt werden.
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions