Technical Forum

MICROMASTER

MM440 Reversierbetrieb: Anzeige der Istfrequenz

Thread Starter: Tikila   Started: 6/12/2012 2:44 PM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  6/12/2012, 2:44 PM
Joined 7/6/2011
Last visit: 6/12/2012
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

wir betreiben drei Mikromaster 440 vom Typ 6SE6440-2AD31-1CA1 im Reversierbetrieb.
Wir zeigen während des Betriebes über die Analogausgänge 1 den Motorstrom und
den Analogausgang 2 die Istfrequenz an. Der Motorstrom (Ausgang 1) funktioniert auch einwandfrei.
Aber die Istfrequenz wird im Linkslauf nicht ausgegeben.
Nun meine Frage: Welche Parameter müssen anpassen werden damit auch die "negative" Istfrequenz
ausgegeben wird? 
Top
  6/13/2012, 5:27 AM
Joined 6/8/2012
Last visit: 5/2/2013
Posts: 8
Rating:
Rated: Above avarage [3 out of 5 / rated 4 time(s)]. (4) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Moin Tikila,

Leider ist es so, dass die Analogen Ausgänge des MM nur positive Ströme (oder Spannungen über einen Belastungswiderstand von 500 Ohm) ausgeben. Deswegen wird deine "negative Frequenz" nicht angezeigt.

Du hast jetzt m.E. zwei Möglichkeiten:
1. Du skallierst deinen Analogen Ausgang so, dass du bei Motorstillstand 50% des Ausgangwertes hast. Dafür setzt du den Parameter p777[0] auf -100% (bzw. dem selben Absolutwert wie du in p779[0] hast mit neg. Vorzeichen um bei Motorstillstand genau 10mA zu erreichen)
2. Du setzt den Parameter p775[0] auf 1 und bekommst nun den Absolutwert angezeigt, d.h. die aktuelle Frequenz mit der er dreht, egal ob links oder rechst. (negative Frequenzen gibt es sowieso nicht) Ggf. könntest du das Vorzeichen (r785) noch auf einen dig.Ausgang legen.

Liebe Grüße,
Thorsten


www.tp-autotec.de
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions