Technical Forum

SINAMICS

Verfahrsätze auslesen über ProfiNET

Thread Starter: Radlos   Started: 5/24/2012 10:13 AM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  5/24/2012, 10:13 AM
Joined 8/17/2011
Last visit: 7/18/2012
Posts: 8
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo zusammen,

brauch mal wieder eure Hilfe.

Ich arbeite mit dem FB283 (bei mir FB1555) und steuer so meinen Antrieb. Die Signale (z. B. Tippen) kommen auch alle am Antrieb an und funktioniert soweit. Jetzt möchte ich meine Verfahrsätze vom Starter auslesen. Dafür hab ich den UDT30001 (bei mir UDT1551) eingefügt. Das funktioniert aber nicht. Beim Aufruf vom FB283 muss ich ja auch die LADDR_DIAG angeben. Bei Profibus Ansteuerung auch eindeutig, aber was geb ich bei ProfiNET Anbindung dort an? Die Diagnoseadresse der CU, des Ports,... ?
Was könnte ich sonst noch falsch machen? (Die AXIS_NO hab ich schon angepasst. Das kann es nicht mehr sein! )
Hat einer eine Idee?

Zur Veranschaulichung habe ich noch ein Bild angehängt. (Leider nur eines, mehrere sind scheinbar nicht möglich)

Danke!
Grüße
Elias

Attachment: Hardware.jpg  (7 Downloads)

Top
  5/24/2012, 11:46 AM
Joined 10/11/2006
Last visit: 5/17/2013
Posts: 744
Rating:
Rated: Outstanding [3.97 out of 5 / rated 78 time(s)]. (78) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Für die azyklische Kommunikation mit FB283 über Profinet muss man die Diagnose Adresse der Achse aus der HW Konfig bei LADDR_DIAG eintragen.

Best regards
TechTeam
Top
Thank you for this post from:
Page 1 of 1 (2 items)
Actions