Logikmodul LOGO!
Profinet-Kopplung von zwei Logo! 0BA7
Thread Starter: Nana56 Started: 5/16/2012 2:00 PM Replies: 1
Tags LOGO_Hardware, LOGO_0BA7

5/16/2012, 2:00 PM
|
Joined 5/15/2012
Last visit: 11/24/2012
Posts: 12
Rating:
(0)
|
(0)
|
Hey Helmut_13
ich bin der Nana56,Student und ich habe momentan eine Projektarbeit zum Thema "Profinet-Kopplung von zwei Logo! 0BA7" und Simatic Touchpanel.Ich brauche deine Hilfe ,weil ich möchte das Touchpanel mit der WinCC flexible programmieren,sodass bei einer ersten Bestätigung des Touchpanel-Tastensymbos S3 soll einen Lüfter G1 gestartet werden und bei dessen zweiter Betätigung gestoppt werden.Und auch genauso bei der Betätigung des Touchpanel-Tastensymbols S4 soll Lüfter G2 gestartet werden.Ich habe schon die Tastensymbols auf der Touchpanel transferieren aber ich komme nicht mehr weiter.Ich hab schon alles probieren aber die Lüfter gehen noch nicht.Ich weiß nicht.ob du mir helfen kann.
Dankeschön erstmal für die Beispiele zur LOGO!OBA7
ich warte auch deine Antwort
Nana56
|
|
|
|

5/16/2012, 2:28 PM
|
Joined 7/24/2006
Last visit: 6/19/2013
Posts: 1842
Rating:
(217)
|
(1)
|
Hallo Nana56,
in dem Panel als Com-Treiber S7-200 verwenden. In LOGO! Server, Panel anhacken. Lokal TSAP02.00 und auch für das Panel TSAP02.00.
Jetzt für das Panel die Tags: 1. V-Memory: In Wincc flex mit deinen Buttons ein Bit negiren bei Klick. Als V-Adresse eine noch nicht benutzte verwenden z.b. V100.0 In LOGO! dann einen digitalen Netzwerkeingang verwenden und auch V100.0 einstellen. Dann auf den Ausgang.
2. Merker: In WinCC flex einen Merker negieren bei Klick. In der LOGO! darf der Merker keiner der "speziellen" sein (M8, M25,26,27) und vor dem Merker darf nichts angeschlossen sein. Achtung M0.0 (WinCC) ist in LOGO! M1. Von dem Merker dann auf den Ausgang.
Du kanns auch mal nachlesen, ob in dem Siemens Beispiel für WinCC flex das beschrieben ist. Hab das Beispiel mal angehängt. Zu finden unter:
www.siemens.de/logo --> Anwendugsbeispiele
Hoffe das hilft
|
|
|
|
Actions