Technical Forum

Safety Evaluation Tool

Hersteller Direkteingabe

Thread Starter: HGM   Started: 2/12/2012 9:21 PM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  2/12/2012, 9:21 PM
Joined 1/19/2011
Last visit: 8/16/2012
Posts: 3
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ich möchte eine Funktion sicherheitstechnisch bewerten. Der Türendschalter ist kein Siemens Bauteil. Er wird mittels ET200S-Eingangsbaugruppe eingelesen. Ich habe in der Sensor-Gruppe "Hersteller Direkteingabe" vorgewählt. Mit dieser Vorwahl erscheint aber nicht das Auswahlfeld für die S7-Anbindung. Ich denke, ich benötige dieses Feld um die Funktion vollständig bewerten zu können. 

Attachment: SET Hersteller Direkeingabe.jpg  (18 Downloads)

Top
  2/14/2012, 10:56 AM
Joined 1/4/2012
Last visit: 5/10/2012
Posts: 2
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo HGM,

bei Hersteller Direkteingabe steht die S7-Anbindung nicht zur Verfügung. Aber das ist kein Problem da man sich mit wenigen Klicks die Sache selber nachbauen kann.
 In der Teilfunktion „Auswerten“ kann man die ET200 und die gewünschte F-DI Baugruppe händisch einfügen. Fertig.
Genau das wird automatisch durch die S7-Anbindung - Funktion gemacht.
  Gruß

Gonz13
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions