Technical Forum

Umrichtersystem SIMODRIVE

keine Verbindung mit IBS an 6SN1121-0BA12-0AA0

Thread Starter: herby2010   Started: 12/12/2011 11:29 AM   Replies: 0

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (1 items)
  12/12/2011, 11:29 AM
Joined 3/6/2010
Last visit: 12/12/2011
Posts: 2
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Vor kurzem musste bei uns ein Regeleinschub mit Komfort-Interface (also mit Display) gewechselt werden. Alle Parameter wurden dabei von Hand an dem neuen Regeler eingestellt.
Nun habe ich nach der Software gesucht und bin auf die IBS v3.3 gestossen. In der Anleitung zum SimoDrive 611A gibt's einen Kabelplan.
9pol männlich auf 9pol weiblich. Die Pins 2, 3, 5, 7 und 8 sollen 1 zu 1 verbunden werden. Ein solches Kabel habe ich dann erstellt. An einem Testaufbau mit dem Nachfolgetyp 6SN1121-0BA11-0AA1 ließ sich mit diesem Kabel und der Software eine Verbindung aufbauen. Die Parameter konnten auf's PG geladen und wieder zurück geschrieben werden.
Leider lässt sich aber an der Maschine mit den dort verbauten Regler 6SN1121-0BA12-0AA0 keine Verbindung aufbauen.
Betriebssystem ist WinXP.
Firmware des 6SN1121-0BA12-0AA0: 2.4
Firmware des 6SN1121-0BA11-0AA1: 3.2
genutzte Schnittstelle: RS232 an X411

Ist die Software-Version für dieses Modul geeignet? Die paasende FW-Version kann ausgewählt werden. Wo kann das Problem liegen?

MfG

herby


Top
Page 1 of 1 (1 items)
Actions