Technical Forum

MICROMASTER

Inkrementalgeber an Micromaster 440

Thread Starter: Getaldic   Started: 9/21/2011 7:52 PM   Replies: 2

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (3 items)
  9/21/2011, 7:52 PM
Joined 9/21/2011
Last visit: 12/22/2011
Posts: 8
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo , bin neu hier im Forum.
Ich möchte  einen Inkrementalgeber (RI 41 v.Hengstler) an den Micromaster 440 Fu hängen.Kann mir jemand sagen welche Baugruppe Ich als auswerteeinheit für den Inkrementalgeber brauche.
Vllt hat ja auch noch einer Tipps was ich bei der Inbetriebnahme beachten sollte da ich noch nie mit diesem Fu gearbeitet habe.Also realisiert werden soll eine Drehzahlregelung mit nem Bereich von 500 bis 3000 Umdrehungen an einem Asynchronmotor,bei konstantem Drehmoment.Hierfür soll der Inkrementalgeber angebaut werden,zusätzlich geplant ist die Parametrierung des internen PI Reglers....

Top
  9/22/2011, 4:26 PM
Joined 10/29/2007
Last visit: 4/24/2013
Posts: 651
Rating:
Rated: Outstanding [3.54 out of 5 / rated 41 time(s)]. (41) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Die Bestellnummer für den MICROMASTER 4 IMPULSGEBERAUSWERTUNG MODUL TTL DIFFERENTIELL / HTL INKREMENTELL 300 KHZ MAX., 5V ODER 24V, 3W ENCA, ENCB, ENCZ // ENC-REC lautet 6SE6400-0EN00-0AA0

Katalog unter: https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx?nodeKey=key_516851&infotype=catalogs

Zur Inbetriebnahme bitte das Kapittel in der Betriebsanleitung
3.5.7.15 Drehzahlgeber anschauen 

Parameterliste: MICROMASTER 440 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23708204 

Betriebsanleitung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24294529  

FAQ:  
Gibt es Unterschied in der Wirkungsweise bzw. in der Handhabung der PID-Regler der verschiedenen Umrichter? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23997256 

Wie kann ich die sensorlose Vektorregelung (SLVC) am MICROMASTER 440 oder SINAMICS G120 optimieren? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7494205 

Mit freundlichem Gruß / Best regards

Jens S
Top
  9/29/2011, 10:14 PM
Joined 9/21/2011
Last visit: 12/22/2011
Posts: 8
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Vielen Dank  für die ausführliche Antwort Jens! Muss mich da jetzt ertmal durchwühlen...
Top
Page 1 of 1 (3 items)
Actions