Technical Forum

CNC Automatisierungssystem SINUMERIK

Datensicherung 840Dsl über Netzwerk

Thread Starter: wm2006   Started: 7/13/2012 1:14 PM   Replies: 6

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (7 items)
  7/13/2012, 1:14 PM
Joined 7/7/2006
Last visit: 7/15/2012
Posts: 53
Rating:
Rated: Very Good [2 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

unser Kunde möchte die Werkstückprogramme einer 840Dsl automatisch aufs Firmennetz sichern. Die NCU hängt über X130 am Netz. Die Sicherung einmal am Tag automatisch gestartet werden.
Geht das? Wenn ja wie? Können die Werkstückprogramme die auf der PCU Festplatte liegen und nicht in der NCU geladen sind auch gesichert werden? Die PCU hängt über ETH1 ebenfalls am Firmennetz.

Bei Datenverlust sollen die Daten dann von Hand wieder zurückgespielt werden.

Grüße
wm2006Rnf:lblSmileyTooltip_goal
Top
  7/15/2012, 11:06 AM
Joined 7/16/2006
Last visit: 5/19/2013
Posts: 1446
Rating:
Rated: Outstanding [3.47 out of 5 / rated 164 time(s)]. (164) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi

Zum Testen einfach mal einen PC nehmen und dort einen "Ordner freigeben".
Ein Netzwerkkabel zwischen beiden anstecken.



Auf der Steuerung greift du dann zu.  ( Inbetriebnahme --> HMI --> Laufwerk oder so ähnlich)



Wenn du diesen Zustand erreicht hast, daß du jetzt die Dateien vom PC auf deiner Steuerung sehen kannst, hast du den ersten Schritt getan.


Sobald es klappt, melde dich wieder.


Gruß Karl

Karl
Top
  7/15/2012, 4:42 PM
Joined 7/7/2006
Last visit: 7/15/2012
Posts: 53
Rating:
Rated: Very Good [2 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ein Netzlaufwerk einzubinden funktioniert.

Aber ich möchte eine automatische Sicherung auf ein externes Netzlaufwerk machen.
Wenn möglich WKS von NCU und PCU. Oder wie sichert Ihr eure Werkstückprogramme? Bin für jeden Vorschlag einer automatischen Sicherung dankbar.
Top
  9/13/2012, 1:39 PM
Joined 2/15/2010
Last visit: 3/4/2013
Posts: 5
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Von der PCU müsste das doch einfach über den Windows Taskplaner gehen. Kopierbefehl wks.dir auf Netzlaufwerk direkt eingeben oder eine Batch-Datei erstellen die dort aufgerufen wird.
Top
  9/13/2012, 3:05 PM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/17/2013
Posts: 1212
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

also wenn man bei PCU und NCU jeweils die Programme auf ein Netzlaufwerk ablegt kann man dieses ja bequem direkt an der Freigabestelle (evtl. Server) sichern bzw. auf einem Raid System mit Spiegelung lagern. Dann müsste man entweder die Programme über Extcall abarbeiten oder besser nur Kopien auf der NCU verwenden.

MfG,
Servicetechniker!
Top
  9/13/2012, 6:48 PM
Joined 3/19/2006
Last visit: 5/19/2013
Posts: 343
Rating:
Rated: Excellent [4.28 out of 5 / rated 40 time(s)]. (40) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Daniel_HH wrote:
Von der PCU müsste das doch einfach über den Windows Taskplaner gehen. Kopierbefehl wks.dir auf Netzlaufwerk direkt eingeben oder eine Batch-Datei erstellen die dort aufgerufen wird.

dann werden aber nur die Daten (Programme ) gesichert die nicht in die NCU geladen sind !
Top
  9/14/2012, 8:08 AM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/17/2013
Posts: 1212
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi,

unter Linux gibt es die chronjobs soweit ich mich erinnere, aber ob diese auf dem Siemenslinux vorhanden sind ist fraglich. Außerdem bleibt das Thema geladene Programme sind nicht im Zugriffsbereich. Daher mein Vorschlag nur Kopien vom Netzlaufwerk auf der Maschine und das Netzlaufwerk sauber sichern.

MfG,
Servicetechniker
Top
Page 1 of 1 (7 items)
Actions