Technical Forum

SINAMICS

Probleme nach FW-Update CU320

Thread Starter: Schall   Started: 5/10/2012 3:04 PM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  5/10/2012, 3:04 PM
Joined 8/18/2011
Last visit: 5/10/2012
Posts: 8
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo,

ich habe heute an einem SINAMICS-Antriebsverbund (bestehend aus 1xCU320;
3xDoubleMotorModul und 6xAntriebe) einen Firmwareupdate von FW2.1 auf 2.4 durchgeführt.

Zunächst habe ich die Anwender-Parameter-Dateien unter USER/SINAMICS/DATA von der alten auf die neue CF_Card gespielt. Im OFF-Line_Modus des S7T-Config-Programms habe ich die FW von 2.1 auf 2.4 geändert.
CF_Card in CU320 geschoben, angeschaltet, ONLINE verbunden und das Projekt auf die CU320 übertragen. Danach habe ich manuell das FW-Update der Leistungsteile und Antriebe angestoßen.

Seither werden mir 3 von 6 Antrieben fehlerhaft angezeigt.   Fehlermeldungen:

- Störung:7930 : Antrieb: Bremsenansteuerung fehlerhaft(10)

- Störung:7432 : Antrieb: Synchronmotor ohne Überspannungsschutz(0)


- Fehler Technologie 20005 : Geraet Typ:1, log. Adresse:316 gestoert. (Bit:0, Grund: 0x1h)

- Information Technologie : Achse_ 30002 : Befehl abgebrochen (Grund: 5, Befehlstyp: 101a)

Kann jemand etwas dazu sagen?  Ich bin ratlos!!

Mit freundlichen Grüßen

Martin










Top
  7/4/2012, 12:08 PM
Joined 10/13/2005
Last visit: 5/6/2013
Posts: 74
Rating:
Rated: Excellent [4.2 out of 5 / rated 5 time(s)]. (5) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Servus,
Hast du das Problem gelöst?
Hattest du auch dei Firmware auf der CF Card hochgerüstet?

Grüße Michi

Glück hat nur der Glückliche...
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions