Technical Forum

MICROMASTER

Keine Verbindung zu MM3 per RS484 (DriveMonitor)

Thread Starter: Henry M.   Started: 4/17/2012 11:53 PM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  4/17/2012, 11:53 PM
Joined 2/22/2009
Last visit: 5/17/2013
Posts: 8
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

leider konnte ich zu meinem Problem bisher noch nicht die richtige Lösung finden.

Ich möchte von eineigen älteren MicroMaster die Parameter mittels DriveMonitor sichern. Dazu verwende ich einen USB --> RS 485 Adapter.

Leider konnte ich bisher keine Verbindung mit den Geräten aufnehmen, ich vermute dasich da nicht die richtige Belegung der Schnittstelle verwendet habe.

Im Anhang habe ich die Belegung meines Adapters und die des MM3 mal ausgeschnitten.
Kann mir ggf. jemand einen Tipp geben wie ich mein Adapterkabel vom USB -->RS485 zum MM gestallten müsste?
Scheinbar hat mein Konverter alle Signale zwei mal.

Danke schon einmal im Voraus für die Hilfe

Attachment: Belegung.JPG  (12 Downloads)

mfG Henry M.

Top
  4/18/2012, 5:07 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/17/2013
Posts: 1167
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Meine Erfahrung mit den USB-Adaptern ist das es da oft Probleme gibt. Aus diesem Grund habe ich mir einen Laptop mit Serieller Schnittstelle zugelegt und hatte damit noch nie Probleme. Lies mal im Handbuch ob es für den MM ein Programmierkabel mit USB gibt und leg dir das zu. Ich hab das Handbuch für dein Gerät nicht zur Hand, aber lassen sich die Parameter nicht auch per Bedienteil übertragen?



=== Bearbeitet von motmonti @ 18.04.2012 17:08 [GMT ] ===


Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions