Technical Forum

MICROMASTER

Parametersätze umschalten per externem Schalter? Oder wie sonst komfortabel lösen?

Thread Starter: Marc222   Started: 4/5/2012 10:50 PM   Replies: 2

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (3 items)
  4/5/2012, 10:50 PM
Joined 4/5/2012
Last visit: 7/20/2012
Posts: 4
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

nachdem ich meinen MM440 jetzt sauber in Betrieb gesetzt bekommen habe (Danke nochmal an den Siemens-Telefonsupport!) habe ich feststellen müssen, dass die Aussage "Vektorregelung nur bis 200Hz" nicht wie von mir verstanden bedeutet, dass oberhalb von 200Hz einfach nicht mehr mit Vektorregelung gearbeitet wird, sondern dass man in der Betriebsart Vektorregelung gar nicht erst über 200Hz gehen kann.

Nun habe ich aber eine 400Hz-Spindel. Diese soll sowohl in niedrigen Drehzahlen ihr Drehmoment ausspielen können (zum langsamen Gewindeschneiden), als auch hohe Drehzahlen erlauben, wenn es doch mal Holz oder 3D-Jobs zum Bearbeiten gibt.
Da sich die beiden Drehzahlbereiche eigentlich nie in einem Auftrag begegnen sollten, könnte ich das über zwei Parametersätze lösen.
Einen mit Vektorregelung, einen mit U/f-Kennlinie.

Nur wie schalte ich jetzt schnell und komfortabel zwischen den beiden Parametersätzen um?

Der FU steckt in einem Schaltschrank und ich will eigentlich nicht jedesmal den Schrank öffnen müssen, um den Parametersatz zu wechseln.

Weiß da jemand eine Lösung?

Danke und Gruß,

Marc
Top
  4/6/2012, 2:54 PM
Joined 7/16/2006
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1447
Rating:
Rated: Outstanding [3.47 out of 5 / rated 164 time(s)]. (164) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi

Schau dir mal den P0800 und P0801  an.

und P0820 und P0821



Dein Zauberwort heisst "DDS"


Gruß Karl



=== Bearbeitet von Gebhardt Karl @ 06.04.2012 15:07 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von Gebhardt Karl @ 06.04.2012 15:06 [GMT ] ===



Karl
Top
  4/6/2012, 3:00 PM
Joined 7/16/2006
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1447
Rating:
Rated: Outstanding [3.47 out of 5 / rated 164 time(s)]. (164) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi

Theoretischerweise könnte ab einer bestimmten Drehzahl umgeschaltet werden.

( Sollwert abfragen, warten, kleiner 200 Hz, Vectorregelung einschalten, Drehzahl freigeben )



Gruß Karl

Karl
Top
Page 1 of 1 (3 items)
Actions