SIMATIC TDC, FM458, T400
Iso-On-TCP Protokoll (RFC1006) an TDC mit CP51M1
Thread Starter: ap1903 Started: 6/3/2009 10:21 PM Replies: 0

6/3/2009, 10:21 PM
|
Joined 12/16/2008
Last visit: 11/5/2012
Posts: 1
Rating:
(0)
|
(0)
|
Hallo,
ich verwende Simatic TDC mit CP51M1 und möchte eine Kommunikation über RFC1006 mit einer Fremdsteuerung (AEG) aufbauen.
RFC1006 sollte von der CP51M1 unterstützt werden. Habe die Kommunikationsschnittstelle mit den Standardbausteinen CTR /CRV aufgebaut, hat aber leider nicht funktionert. Muss ein TSAP verwendet werden? Wenn ja, wo muss dieser angegeben werden. Soviel ich bisher weiss gibt es am TDC keine TSAPS. Für RFC1006 ist, soviel ich weiss, der Port 102 zu verwenden. Dies führt aber zu Problem an der TDC. Hat jemand ein Projektierungsbeispiel ?
PCS7 V6.1+SP1 STEP7 V5.3 + SP2 + HF7 D7 SYS V6.2 + SP3 CP51M1: FW R1.1.8 - HW Ausgabestand 5
Bin für jeden Hinweis dankbar!
|
|
|
|
Actions