Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

Netzwerkaufbau mit OSM und SCALANCE

Thread Starter: wastel61   Started: 5/3/2012 10:32 PM   Replies: 27

« Previous thread Next thread »
«123 Page 3 of 3 (28 items)
  5/11/2012, 10:09 AM
Joined 7/22/2008
Last visit: 5/21/2013
Posts: 1213
Rating:
Rated: Outstanding [3.94 out of 5 / rated 126 time(s)]. (126) 
Rated: Above avarage [3 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
So hier ein X200 Anleitungs PDF wo beschrieben wird was man für Mail Versand braucht und einrichten muss:

https://cache.automation.siemens.com/dnl/jU/jUyOTk5MQAA_25508728_HB/BA_SCALANCE-X-200_0.pdf

In groben Zügen.

Im Netzwerk gibt es einen SMTP Mail Server, dieser ist erreichbar für das Scalance Switchlein und die Daten wie und wo er zu erreichen ist werden im Scalance hinterlegt.

Im Fehlerfall generiert dieser eine Mail und schickt Sie mittels des SMTP Servers an eine hinterlegte Email Adresse.

Isch habe fertisch XD
Top
  5/14/2012, 9:35 PM
Joined 3/11/2012
Last visit: 3/4/2013
Posts: 10
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Servicetechniker

Danke für das pdf-File, habs schon mal kurz überflogen.
Heut konnte ich einen Erfolg verzeichnen. Die Unterbrechung in Ring ist behoben, das hat allerdings Nerven gekostet. Ein Switch war es, X204-2, der hatte keine Lust mehr. Aufgefallen ist es erst als ich vor lauter Verzweifelung erröten ein Gerät gewechselt habe, mal als Test. Treffer, voll ins schwarze.
Allerdings war die Situation folgende: Der Switch mit dem Redundanzmanager meldete die Unterbrechung (ein OSM aus dem Jahre 2002grinsen). Angezeigt wurden am Gerät aber funktionierende optische Ports, das war übelRnf:lblSmileyTooltip_ . Denn was arbeitet funktioniert auch.... Denkste. LED am Port war am flackern, mal grün mal gelb, so soll es sein. Nur war das aber nicht so.
 
Nun heißt es nur noch einen X204 zu überreden uns mal rein zulassen. Werden über Browser noch über PST ist ein Zugang möglich. Der zeigt noch die rote Fehler-LED, kein Plan was er hat.

MfG wastel
Top
Thank you for this post from:
  5/15/2012, 7:45 AM
Joined 11/2/2005
Last visit: 5/6/2013
Posts: 433
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 56 time(s)]. (56) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo wastel61,

das ist ein böser Fehler.verärgert
 

Hat der Partnerswitch einen Fehler erkannt?Rnf:lblSmileyTooltip_  think

Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
  5/15/2012, 11:04 PM
Joined 3/11/2012
Last visit: 3/4/2013
Posts: 10
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Asterix

Nein, der zu Rechten und auch der zur Linken zeigten nichts an. Bei den beiden waren die Ports ok.

Nebenbei haben wir heute bei der Überprüfung diverser Switche ein bösen Fehler entdeckt (vermuten wir als Laien) X204 melden einen Fehler wenn man über das PST-Tool den Gerät einen Namen gibt. Das PST-Tool hat die Version 4.1 (für Win 7). Der Name wird dann nicht nur als "System Name" sondern auch als "PNIO-Devise Name" gesetzt. Nach dem Übertrag der Einstellung in den Switch hängt der dann die rote Lampe raus. Allerdings hängt das auch mit der Firmware des Switch zusammen, was natürlich ärgerlich ist. Wir haben den Eindruck das sich da Firmware und PST-Tool nicht ganz einig sind. Das Gerät arbeitet zwar einwandfrei, wird aber auf Grund des Fehlers als gestört im Bany-net ausgeführt. Von diesen Fehlern hatten wir 4 Stück. Ich werd mal nachsehen wie die Kombination aus PST-Tool und Firmware war, werde es dann mal posten.

Da muss ich gleich noch eine Frage loswerdenRnf:lblSmileyTooltip_
Im Handbuch steht folgendes:
"PNIO Device Name
Geben Sie in diesem Feld die Bezeichnung ein, unter der das Gerät im PROFINET IO-Betrieb erreichbar sein soll.
Was bedeutet PROFINET IO-Betrieb?? Rnf:lblSmileyTooltip_  think (mal wieder als Laie outen  zwinkern)

Mfg
wastel
Top
  5/16/2012, 6:52 AM
Joined 6/17/2011
Last visit: 5/22/2013
Posts: 1281
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 80 time(s)]. (80) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo Wastel,

also PN IO Gerätenamen werden nur benötigt wenn du den Switch auch logisch an eine S7 anhängen willst. In diesem Fall würde die S7 als PROFINET Controller -und nur in dieser Konfiguration- dem Switch eine Ip Adresse vergeben. Die Adresse musst du in Step 7 dann vergeben und dann wird der Switch von der S7 mit überwacht und im Falle eines Fehlers wird ein Fehler OB in der Steuerung aufgerufen.

Alles in allem was spezielles für den Prozess und für die, die es brauchen.
Wenn du das nicht einsetzt, ist das sogar negativ. Würde ich nicht machen wenn du kein PROFINET auf dem Switch fährst.

Hinweis: Sollte in der Anlage PROFINET gefahren werden, ist es auch nicht zwingend notwendig den Switch unbedingt mit aufzunehmen. Es dreht sich beim Switch nur um die Diagnose und um nicht mehr. Du hast dafür Bany Net.

Bezüglich deinen Ringports. Wenn der Fehler nicht in der Nachbarschaft vorliegt werden natürlich Daten über diese Ports geleitet, also warum soll er dort Lampen ausmachen? Man muss im Fehlerfall den Ring ablaufen oder über Bany Net schauen wo ein Link fehlt. Was sein kann, wenn dein LWL Kabel mit der Dämpfung z. b. in Grenzbereiche geht, dass der Ring Manager andauern zu und abschaltet. Normalerweise sind bei einem Netz das auch nur geringfügig belastet ist die Ringports fast dauerhaft gelb. Grün kommt so gut wie nie vor, das kenne ich nur wenn der ring sich gerade aufbaut.

Der Scalance hat unter Information einen Zähler wie oft der Ringmanager aktiv wurde. Wenn der Wert schon im zweistelligen Bereich ist kannst du so was haben. 

Noch eines, wenn die Fehler LED nicht ausgeht mach mal einen Werksreset ohne irgendwas anzuschliessen, dann muss die LED ausgehen, wenn nicht --> Gerät defekt!

Dannach musst du per PST IP setzen können und online kommen. Wenn das Gerät aber im Netz ist, kann Step 7 vielleicht die Finger drauf habenRnf:lblSmileyTooltip_  think

 


Gruß / best regards
Rated X
Top
Thank you for this post from:
  5/16/2012, 8:48 AM
Joined 11/2/2005
Last visit: 5/6/2013
Posts: 433
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 56 time(s)]. (56) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

über den PN-IO Namen bin ich auch schon gestolpert.....

Kann Rated X nur zustimmen Rnf:lblSmileyTooltip_


Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
  5/16/2012, 7:55 PM
Joined 3/11/2012
Last visit: 3/4/2013
Posts: 10
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Asterix

Na dann bin ich ja beruhigt das ich nicht der einzige bin der daüber gestoplert ist zwinkern

Top
  5/16/2012, 8:34 PM
Joined 3/11/2012
Last visit: 3/4/2013
Posts: 10
Rating:
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 2 time(s)]. (2) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Rated X

Also meines Wissens nach befidnet sich kein Switch im PROFINET. Die beiden Ringe laufen so zu sagen als reiner Ethernetring.

Was mir allerdings etwas Kopfschmerzen bereitet sind zwei IP-Adressen die nicht zu Geräten aus dem Hause SIEMENS gehörten. Nach kurzer aber hefiger Diskussion stellte sich raus das es sich um zwei Waagenterminals handelte. Diese werden über den Anlagenbus gesteuert. In den Terminals ist eine Tabelle hinterlegt die sich aus Grenzwerten für die Abfüllung (Grob-, Fein- und Mittelstrom) zusammesetzt. Gekoppelt ist sind diese Grenzwerte dann über die Artikelnummer (Produkt inklusive Packmittel) an die Abfüllung. Der Mann an der Anlage gibt nur die Artikelnummer vor und die Grenzwerte werden dann über ein Protokoll in das Terminal geschickt. Die Ansteuerung Der Abfüllkomponenten erfolgt dann darüber. Das sind die beiden einzigstens Geräte die direkt über das Netz gesteuert werden.

Du schreibst "Grün kommt so gut wie nie vor, das kenne ich nur wenn der ring sich gerade aufbaut." Da muss ich wiedersprechen. An einigen Switchen sind die schön grün am tickern. Ich kann mir nur vorstellen das die Kopplung der Steuerungen in den verschiedenen Gebäuden sitzen dies verursachen. Ein Betreib ist als Rohstofflieferant mit mehreren anderen Anlagen als Lieferant sozusagen verbunden. Der Signal- und Datenaustausch würde das erklären. In wie weit das Fremdsysten das auch noch mit mischt (das es ermöglich Daten und Meldungen ins Intranet zu bringen und zu visualisieren) vermag ich nicht zu beurteilen. Allerdings sind das einige Tausend Werte und Signale, was ja einen dem entsprechenden Datenverkehr verursacht. Dies System ermöglicht es sogar das sich die "hohen Herren" in der USA (Sitz der Mutterfirma) ein Bild machen können was so bei uns läuft. "Big brother is watching us" zwinkern

Schönen Vatertag und auf ein langes Wochenende
(Ich leider kein langes WE
Rnf:lblSmileyTooltip_ )

MfG wastel
Top
«123 Page 3 of 3 (28 items)
Actions