Technical Forum

MICROMASTER

Drehstrommotor an einphasig gespeisten MM420?

Thread Starter: mikele420   Started: 2/19/2012 10:00 AM   Replies: 14

« Previous thread Next thread »
«12 Page 2 of 2 (15 items)
  2/20/2012, 12:55 PM
Joined 2/19/2012
Last visit: 3/8/2012
Posts: 3
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Vielen Dank für die vielen Ratschläge.
Die Pumpe mit diesem Motor 0,75kW ist in über 50m Tiefe montiert und ich möchte sie ungern herausheben (lassen). Daher suche (hoffe) ich eine Lösung, bei der die Pumpe nicht angetastet werden muss.
Mein Ziel ist es dieses Pumpe einphasig zu versorgen - ein neuer FU wäre sicher kein Problem - sofern er dies schafft.
Gibt es solche FUs?

Mike
Top
  2/20/2012, 5:12 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/18/2013
Posts: 1168
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Es könnte noch funzen, wenn du einen Umrichter mit 3~ 400V  für 1,5 kW benutzt. Deine von der Solaranlage kommende Spannung vorher über einen Trafo auf 400V bringst und den Umrichter nur zweiphasig anschließt. Die Überwachung mußt du in den Parametern deaktivieren. Ob die Reserve im Zwischenkreis reicht um die Pumpe dann sicher zu betriben kann ich nicht sagen. Wäre halt Versuch und Irrtum und nicht ganz billig dazu.
Hast du schon geprüft ob es überhaupt eine solche Pumpe mit 230V 3p~ gibt? Wenn du die Pumpe wirklich austauschen mußt, kannst du ja auch gleich eine mit 230V 1p~ nehmen. Das spart den Umrichter.
Wenn du irgendwo 400-500V Gleichspannung hast, kannst du dir auch einen Umrichter nehmen der sich DC-seitig versorgen läßt und kannst deinen Motor dann mit 400V 3p~ versorgen. Bei Lenze kenne ich diese Möglichkeit.
Top
  2/21/2012, 5:56 PM
Joined 3/15/2008
Last visit: 5/18/2013
Posts: 4434
Rating:
Rated: Outstanding [3.88 out of 5 / rated 409 time(s)]. (409) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
motmonti schrieb:
...
Es könnte noch funzen....


Sorry, aber in Bezug auf den Kontext der Startfrage ("kostengünstige Lösung")
ist das doch alles Quatsch...

Auch den Zwischenkreis mit DC zu speisen ist natürlich grundsätzlich
eine gute Idee (wird oft über Rückspeiseeinheiten so gemacht),
aber eine Solaranlage mit 400Ueff * 1.7(f) =  680VDC ?

Leute, bleibt mal auf dem Teppich.


Rnf:lblSmileyTooltip_


Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  2/21/2012, 6:33 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/18/2013
Posts: 1168
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Reines Brainstorming! Hab ja auch nicht behauptet das es kostengünstig ist. Ich wollte halt nur die Möglichkeiten aufzeigen. Es ist ja auch nicht gerade billig die Pumpe aus 50m Tiefe an die Oberfläche zu bekommen und wenn es so eine Rohrpumpe von Grundfoss ist, kostet die auch ein paar Cent mehr als eine simple Gartenspritzpumpe aus dem Baumarkt.
Am Ende wird es immer eine Frage von Aufwand und Nutzen bleiben.
Top
  3/5/2012, 6:55 PM
Joined 5/7/2011
Last visit: 5/18/2013
Posts: 1168
Rating:
Rated: Excellent [4.08 out of 5 / rated 73 time(s)]. (73) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo!

Was ist aus der Sache nun geworden?
Top
«12 Page 2 of 2 (15 items)
Actions