Technical Forum

CNC Automatisierungssystem SINUMERIK

X -Achse ist nicht in position

Thread Starter: Alp-eng   Started: 5/27/2012 3:14 PM   Replies: 7

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (8 items)
  5/27/2012, 3:14 PM
Joined 2/12/2011
Last visit: 10/4/2012
Posts: 17
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo

İch habe einen fehler
Maschine rechnet X und Z ACHSE nicht korrekt

z.B.;

N10 T0101 D1 GO X100 Z0
N20 G1 X0 F.3............

Maschine kommt zu erst  richtige stelle X100 so wie N10.Dannach rechnet es  X-100
Material durchhmesser ist 100 maschine sollte material radius (0) berrechnen und bis zum radius sich einstellen aber es stellt sich beim durchmesser minus ein.


Fabrikat: Monforts
Steuerung: 810T
Baujahr: 1987

İch bedanke mich voraus

Alp

Top
  5/27/2012, 10:30 PM
Joined 7/16/2006
Last visit: 6/17/2013
Posts: 1453
Rating:
Rated: Outstanding [3.47 out of 5 / rated 164 time(s)]. (164) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi
Alp-eng schrieb:

Hallo

İch habe einen fehler
Maschine rechnet X und Z ACHSE nicht korrekt

z.B.;

N10 T0101 D1 GO X100 Z0
N20 G1 X0 F.3............

Maschine kommt zu erst  richtige stelle X100 so wie N10.Dannach rechnet es  X-100
Material durchhmesser ist 100 maschine sollte material radius (0) berrechnen und bis zum radius sich einstellen aber es stellt sich beim durchmesser minus.

Vorab:

Lief die Maschine schon einmal richtig ?

Anders gefragt, wurden die datei seit dem Februar 2012 bereits richtig eingegeben ?

 

 

Wie rechnet falsch ?

Verfährt die Maschine die differenz von    X100mm ?

B.z.w. wieviel verfährt die Maschine.

Verfährt Sie falsch, oder hast du nur ein Anzeiogeproblem ?

 

 

Gruß Karl




=== Bearbeitet von Gebhardt Karl @ 27.05.2012 22:31 [GMT ] ===



Karl
Top
  6/4/2012, 9:41 PM
Joined 2/12/2011
Last visit: 10/4/2012
Posts: 17
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo Karl

> Lief die Maschine schon einmal richtig ? Ja

> Anders gefragt, wurden die datei seit dem Februar 2012 bereits richtig eingegeben ? Ja

>Wie rechnet falsch ?

Es berrechnet den radius als durchmesser so wie im gegebenen Beispielsprogram ;

(siehe Dateinanhang)

Kann es sein die einstellungen mit dem radius parameter nicht korrekt ist.
Meine frage ist wo kann ich an diesem Parameter ran und  welche parametrische einstellungen sollte ich einstellen?

MFG

Alp


Attachment: beispiel program.pdf  (11 Downloads)

Top
  6/6/2012, 3:29 PM
Joined 7/16/2006
Last visit: 6/17/2013
Posts: 1453
Rating:
Rated: Outstanding [3.47 out of 5 / rated 164 time(s)]. (164) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi
Alp-eng schrieb:

Kann es sein die einstellungen mit dem radius parameter nicht korrekt ist.
Meine frage ist wo kann ich an diesem Parameter ran und  welche parametrische einstellungen sollte ich einstellen?

Ich denke, da fehlt dir möglicherweise ein Parameter ?

 

Zuvor jedoch.

 

Drehe dir eine Welle her.

Z.b.  50mm.

Nun bewege deine Achse auf z.b. 60 mm.

 

1. Miss dieses mit einen "Endmaß".  (Notieren Sollmaß, Anzeigemaß, Endmaß)

 

2. Fahre nun mit der X-Achse 10mm höher.

Miss dieses mit einen "Endmaß".  (Notieren Sollmaß, Anzeigemaß, Endmaß)


3. Fahre nun mit der X-Achse 10mm höher.

Miss dieses mit einen "Endmaß".  (Notieren Sollmaß, Anzeigemaß, Endmaß)

 

4.Fahre nun mit der X-Achse 10mm höher.

Miss dieses mit einen "Endmaß".  (Notieren Sollmaß, Anzeigemaß, Endmaß)

 

Gib mir nun eine Liste mit den Werten.

 

P.S:  Ich hoffe, du benötigst hierfür nicht wieder 1 Woche  ;-)

 

 

Gruß Karl


Karl
Top
  6/14/2012, 8:24 PM
Joined 2/12/2011
Last visit: 10/4/2012
Posts: 17
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Karl



- Maschine rechnet Werzeug laenge zu.

- Maschine referanz punkt X180000 Z799000
z.b. wenn ich X190000 wert eingebe machine verliert das mittel position

(siehe datei)

Könnten Sie das Parameter Buch von Sinumerik 810T schicken.

MFG

Alp


 

 




 


Attachment: Program lauf.pdf  (2 Downloads)

Top
  6/14/2012, 10:56 PM
Joined 7/16/2006
Last visit: 6/17/2013
Posts: 1453
Rating:
Rated: Outstanding [3.47 out of 5 / rated 164 time(s)]. (164) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi

1 Woche später  . . .    ;-)
(Jetzt much ich wieder erst einlesen  Rnf:lblSmileyTooltip_ )


quote user="Alp-eng"]
- Maschine rechnet werzeug laenge zu.

O.K.
Das ist ja meistens gewollt.
Z.b.  mit T1 D1

Falls du das NICHT willst:
Schreibst du einfach T1 D0


Ich erkenne das Problem NICHT.




Alp-eng schrieb:

- Maschine referanz punkt X180000 Z799000
z.b. wenn ich X190000 wert eingebe machine verliert das mittel position

Was ist hier gemeint  ?
Ich verstehe den Satz/Problem nicht.
Siehe meine Frage ganz unten.



Alp-eng schrieb:

Könnten Sie das Parameter Buch von Sinumerik 810T schicken.

Nein, ich gebe dir aber den öffentlich Link zu den Handbüchern.

Handbücher 810/820/850/880

Bei fragen hier nochmals hier rühren.
Aber bitte nicht wieder 1 Woche hierfür benötigen.
(Sonst verliere ich langsam mein Hilfsbereitschaft)


Wie gesagt, ich kann dir NICHT helfen, da ich dein Problem immer noch nicht verstanden habe.

1.Frage:  Deine Maschine verfähr und Arbeitet richtig ?
              Falls nein, versuche es nochmals zu beschreiben.

2.Frage:
Drücke Reset. 
Nun siehst du die Anzeigewerte der Maschine.
- (Die Position der Maschine vom Referenzpunkt aus berechnet.
- Automatik und z.b. G54 (Nun "verschiebt" sich die Anzeige um die Werte, die in der 1.Nullpunktverschiebung steht)

- T1 D1 (Nun verschiebt sich die Anzeige um die Werte, die in der T1D1 stehen.)

Dieses vorgehen ist eine von 2 Möglichen werten.
es gibt 2 Dastellungsformen:  (Geänderte Anzeigewerte im Display)



Suche doch mal im Handbuch unter  "Anzeige Werkzeugnah"  oder so ähnlich.
Diese lassen sich in den Maschinendaten umstellen.
Ebenso kannst du die Anzeige und/oder als Durchmesseranzeige/Radiusanzeige ändern.
Ebenso die Programmierung der X-Achse.  (Der X-Wert soll als Radius/Durchmesser gefahren werden.)


Such doch mal im Handbuch danach.
Ansonsten rühre dich hier nochmals.

P.S:  Bin morgen ab 18:00 Uhr erreichbar.


Gruß Karl

Karl
Top
  6/14/2012, 11:11 PM
Joined 7/16/2006
Last visit: 6/17/2013
Posts: 1453
Rating:
Rated: Outstanding [3.47 out of 5 / rated 164 time(s)]. (164) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi

Nachtrag: 
Suche mal im Handbuch unter  "Anzeige Werkstücknahes Istwertsystem" .
(SD5001 Bit 0=1)




Ist es das, was du suchst  ?

Gruß Karl

Karl
Top
  6/28/2012, 8:38 AM
Joined 2/12/2011
Last visit: 10/4/2012
Posts: 17
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo Karl



> Ist es das, was du suchst  ?

japp ich habe es beim handbuch  gefunden die werte die ich brauchte für den durchmesser.
İch hoffe das problem wird sich lösen.

İch bedanke mich sehr für İhre hilfsbereitschaft.  

MFG

Alp
Top
Page 1 of 1 (8 items)
Actions