Technical Forum

STEP 7 (TIA Portal)

FAQ Zip-Ordner

Thread Starter: rügner   Started: 5/29/2012 7:50 PM   Replies: 2

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (3 items)
  5/29/2012, 7:50 PM
Joined 9/22/2010
Last visit: 5/21/2013
Posts: 7
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo kann mir jemand helfen?
Habe Probleme im Umgang mit den Inhalten der Zip -Ordner, komme einfach an das Projekt der CPU bzw. des HMI nicht "ran"! Extraieren geht schon aber dann folgen nur lange Datenlisten.
Ich versuche mit dem Beitrag: ID:37604154, 27.07.09, Vernetzung und Kaskadierung von Antrieben(CE-X8), mich in die HMI Projektierung einzulesen, bzw PLC Erfahrungen zu sammeln!
Ich würde auch mal übersTelefon....!
Danke im vorraus.
  traurigRnf:lblSmileyTooltip_
Top
  5/30/2012, 10:38 AM
Joined 5/28/2008
Last visit: 5/21/2013
Posts: 1012
Rating:
Rated: Excellent [4.02 out of 5 / rated 64 time(s)]. (64) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,
verstehe dein Problem nicht ganz. Wenn du das ZIP-File entpacken kannst, hast du doch quasi schon das Projekt. Du öffnest es durch doppelklick auf die *.ap10 Datei. Dafür brauchst du natürlich STEP7 Basic v10.5 oder v11.
Vielleicht kannst du dein Problem mal spezifizieren.

gruss
Top
  6/15/2012, 10:50 PM
Joined 9/22/2010
Last visit: 5/21/2013
Posts: 7
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke für den Hinweis, es hat nun funktionisiert. Hab mich da mit dem ganzen "anderen Kram" zu sehr beschäftigt und nicht gleich das richtig gefunden zum öffnen!
Danke nochmals, bis zum nächten mal.Rnf:lblSmileyTooltip_
Rügner
Top
Page 1 of 1 (3 items)
Actions