Technical Forum

Dezentrale Peripherie

F_Powermodule vor F-DI4/8

Thread Starter: stoppen   Started: 10/18/2011 4:52 PM   Replies: 4

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (5 items)
  10/18/2011, 4:52 PM
Joined 9/13/2006
Last visit: 8/6/2012
Posts: 23
Rating:
Rated: Very Good [2 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Gemeinde!

Was ist zu beachten, wenn man ein F-Powermodul vor eine F-DI (6ES7-138-4FA04-0AB0) setzt?
Macht das überhaupt einen Sinn?Rnf:lblSmileyTooltip_  think

Vielen Dank für eure Antworten!
Top
  10/18/2011, 9:00 PM
Joined 10/5/2011
Last visit: 3/10/2013
Posts: 4
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo stoppen,

was meinst Du denn mit F-Powermodul? Hast Du da eine Bestellnummer zu?

Gruß,
Technik_er
Top
  10/19/2011, 7:46 AM
Joined 9/13/2006
Last visit: 8/6/2012
Posts: 23
Rating:
Rated: Very Good [2 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Guten Morgen Technik_er!

Die Bestellnummer lautet: 6ES7-138-4CF03-0AB0.

Gruß
Top
  10/19/2011, 9:20 AM
Joined 12/20/2007
Last visit: 5/22/2013
Posts: 41
Rating:
Rated: Outstanding [3.87 out of 5 / rated 15 time(s)]. (15) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo stoppen,

dein Plan wird so nicht funktionieren. Bei der ET200S und fehlersicheren Modulen gibt es zwei unterschiedliche Aufbauvarianten:

1) Ein STANDARD-Powermodul und dahinter die entsprechenden F-Module (z.B. F-DI, F-DO oder F-DI/DO-MIschbaugruppe..etc). Damit lassen sich sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL 3 / Kat 4 / PL e erreichen.

2) Ein F-Powermodul und dahinter Standard-Elektronikmodule der ET200S. Damit lassen sich lediglich SIcherheitsanwendungen bis SIL 2 /Kat 3 erreichen - Einige Module lassen aber auch nur SIL 1 zu - siehe Handbuch bzw. FAQ. Das F-Powermodul schaltet die komplette Lastgruppe sicherheitsgerichtet ab. Wenn mehrere Lastgruppen benötigt werden, so müssten mehrere F-Powermodule mit zugehörigen Elektronikmodulen aufgebaut und verwendet werden.

Zusammenfassend:

F-Powermodul und F-Elektroikmodule der ET200S gehen NICHT!

Gruß

nordischbynature
Top
  1/13/2012, 12:09 PM
Joined 9/27/2005
Last visit: 2/25/2013
Posts: 177
Rating:
Rated: Outstanding [3.58 out of 5 / rated 26 time(s)]. (26) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo zusammen,

möchte nur eines noch ergänzen:

Beim Aufbau ET 200S, Standard-PM, F-Module dürfen nur bestimmte PMs eingesetzt werden.

Grüße
Morten
Top
Page 1 of 1 (5 items)
Actions