Technical Forum

SIMATIC ProTool / ProTool/Pro

Autoriesierungs Fehlermeldung 24003

Thread Starter: mtb251   Started: 8/29/2011 12:34 PM   Replies: 6

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (7 items)
  8/29/2011, 12:34 PM
Joined 12/6/2008
Last visit: 5/29/2013
Posts: 13
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo ,

Bei uns kommt es ca. 20 mal am Tag vor das eine Meldung erscheint.
24003 Autoriesierungs Internet Fehler #1  oder so ähnlich (kommt sehr unregelmäsig und geht auch noch dafür sehr schnell weg. ca. 1-2 sec) kaum lesbar.
oder weiss einer wo die fehler abgelegt werden?
Ist ein Panel PC Projekt. Runtime Rnf:lblSmileyTooltip_


Was ist das oder sagt es aus habe bei Handbuch und den FAQ´s nicht darüber gefunden.

mfg

mtb 
Top
  8/29/2011, 1:28 PM
Joined 4/29/2010
Last visit: 4/4/2013
Posts: 1363
Rating:
Rated: Outstanding [3.67 out of 5 / rated 125 time(s)]. (125) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: Above avarage [3 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Hallo,

kann es vielleicht sein das du eine 0 vergessen hast und die Fehlermeldung eher 240003 lautet?!

240003 Autorisierung kann nicht durchgeführt werden. ProTool/Pro RT läuft im Demo-Modus
--> Starten Sie ProTool/Pro RT neu oder installieren Sie neu

MfG
Top
  8/29/2011, 1:47 PM
Joined 12/6/2008
Last visit: 5/29/2013
Posts: 13
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo das kann schon sein weil die Fehler Meldungen so schnell weg gehen.  Rnf:lblSmileyTooltip_

Das System läuft aber schon seit ca. 3-5 Jahren ohne probleme.
Wurden auch keine ändererungen vorgenommen.
Autorsw 2.5 sp1 sagt Runtime License 2048 tag´s gültig A9PR0450 . 
Ist Protool Pro 6.0, CS und RT SP2 drauf.

Und war drauf ohne veränderrung
Auf Windows XP SP2 . Keine Pachtes kein nicht!

komisch oder!

MFG

MTB
Top
  9/1/2011, 10:35 AM
Joined 4/29/2010
Last visit: 4/4/2013
Posts: 1363
Rating:
Rated: Outstanding [3.67 out of 5 / rated 125 time(s)]. (125) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: Above avarage [3 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Ja das ist komisch. So ein Verhalten hatte ich aber auch noch nie an einer Anlage, jedenfalls nicht ohne das ein Fremdeinfluß vorhanden war.
Top
  9/1/2011, 11:00 AM
Joined 12/6/2008
Last visit: 5/29/2013
Posts: 13
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo, habe einfach wie gesagt alles neu installiert und bis jetzt ist die Fehlermeldung nicht mehr vorgekommen.Rnf:lblSmileyTooltip_

Aber ich habe da noch eine Frage bei uns in der IT möchten die Jungs gerne XP SP3 drauf sehen, und alle aktuellen Patches.
Ich habe aber gelesen das nur eine offizielle Freigabe von Siemens nur für XP SP2 besteht.
weiss jemand den grund ?

mfg

mtb

Top
  9/1/2011, 1:30 PM
Joined 4/29/2010
Last visit: 4/4/2013
Posts: 1363
Rating:
Rated: Outstanding [3.67 out of 5 / rated 125 time(s)]. (125) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: Excellent [5 out of 5 / rated 1 time(s)]. (1) 
Ja der Grund ist das ProTool schon nicht mehr gepflegt wurde als das SP3 von WinXP freigegeben wurde. Dann wird das von Siemens auch nicht mehr getestet.
Zu dem Zeitpunkt war ja auch schon WinCC flexible auf dem Markt und mit WinXP SP3 freigegeben.

Allerdings habe ich es auch auf WinXP SP3 laufen und damit keine Probleme. Mit dem SP3 von XP wurden ja im Prinzip nur Sicherheitlücken geschlossen.

MfG
Top
  9/2/2011, 9:42 AM
Joined 12/6/2008
Last visit: 5/29/2013
Posts: 13
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Danke für die erfahrungen,
werde mal ein image von dem rechner machen und es dann von IT hochrüsten lassen.
Und wenn es klappt lassen wir es so, ansonsten spiele ich das alte wieder drauf.
werde meine erfahrungen dann auch mitteilen.

mfg

mtb
Top
Thank you for this post from:
Page 1 of 1 (7 items)
Actions