Kommunikation / Netzwerke
CE-X21: Redundantes System
Thread Starter: Lifrasil Started: 6/24/2010 8:16 AM Replies: 0

6/24/2010, 8:16 AM
|
Joined 9/29/2005
Last visit: 9/11/2012
Posts: 245
Rating:
(18)
|
(0)
|
Hi,
es gibt mehrere Ansätze um Teilbereiche bzw. das ganze Sytem redundant zu gestalten.
1 # Server-PC # Setzt zwei Server-PC´s im gleichen IT-Netzwerk auf und installiert auf jeder dieser Server die gleiche SINAUT Micro SC - Konfiguration und OPC-Client Projektierung. Der Parameter "IP-Adresse" ist aus Sicht der Remote Station gleich, jediglich der "Port" der beiden Server-PC´s ist unterschiedlich. Am Router im IT-Netzwerk ist zweimal Port-forwarding für z.B. 26862 und 26863 für die jeweils zugehörigen PC´s eingerichtet.
2 # IT-Netzwerke# Installiert die Server-PC´s in zwei logisch und geographisch getrennte IT-Netzwerke mit separaten Internet-Anschlüssen. Aus Sicht der Remote Station sind diese Server-PC´s dann über separate "IP-Adressen" und über die gleichen "Ports" (bei Defaulteinstellung) erreichbar.
3 # Remote Station # Um die HW der Remote Station redundant zu machen werden zwei Modems, zwei Antennen, zwei CM1241 RS232 Module und zwei Sim-karten (sinnigerweise von verschiedenen Providern) sowie zwei Modemkabel verwendet. Steuerung und Stromversorgung sind bisher nicht berücksichtigt. Speziell die Steuerung kann unberücksichtigt bleiben. Das Thema USV-Konzept/redundante Spannungsversorgung möchte ich hier nicht anreißen.
Wie auch immer: Soweit die drei möglichen Ansätze um das System redundant zu gestalten. Vor allem Punkt #3 erscheint sehr teuer, allerdings ist er für Punkt #1 und #2 nicht unbedingt notwenig. Die zu ändernden Parameter können während der Laufzeit der Steuerung geändert werden und dann kann die Initialisierung des Modems neu gestartet werden. Schon meldet sich das gleiche Modem an einem anderen Server an.
Um an der Remote Station einen Serverausfall zu erkennen sollte konzeptionell in SINAUT Micro SC "Statusmonitoring mit Uhrzeitaktualisierung" angewählt werden. Nun wird auf seiten der Remote Station der Aktualisierungsintervall multipliziert mit X überwacht bis sich die empfangene Uhrzeit wieder ändert.
Gruß
|
|
|
|
Actions