Technical Forum

SIMOTICS

Servomotoren 1FT6

Thread Starter: capri-fan   Started: 3/20/2006 2:11 PM   Replies: 1

« Previous thread
Page 1 of 1 (2 items)
  3/20/2006, 2:11 PM
Joined 10/24/2005
Last visit: 4/24/2013
Posts: 9
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo ,

was bedeutet bei den Siemens Servomotoren (z. B. 1FT6) die Angabe
Petroleumdicht IP68.

Mir ist IP68 schon klar aber hat jemand eine Definition für Petroleumdicht ?

Wir wollen die Motoren evtl. unter Öl laufen lassen.

MfG
capri-fan
Top
  5/19/2006, 4:54 PM
Joined 5/19/2006
Last visit: 5/19/2006
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo,

ich habe den Auszug aus dem Katalog hinzugefügt. Siehe Anlage.

Für ihr Vorhaben kommt nach der Tabelle nur ein Motor mit IP68 in Frage.

Einwirkung: ... ständiges Überfluten / Flüssigkeiten ... Petroleum >>> IP68


Attachment: Seiten aus 06 NC60-2004 Synchronmotoren.pdf  (4 Downloads)

Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions