Technical Forum

Process Control Systems SIMATIC PCS 7

Multi-user Engineering

Erstellt von Secin_SA am 05.09.2008 00:35 (7 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (8 Objekte)
  05.09.2008, 00:35
Beigetreten am: 21.03.2007
Letzter Besuch: 19.07.2012
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
We are using an XP Station as Project Server and two XP stations as ES. From the ES stations we cannot open a project stored in Project Server. We are using PCS7 v7.0 + SP1.
What can we do?
Thanks in advance,

Gustavo
Top
  05.09.2008, 00:49
Beigetreten am: 10.01.2008
Letzter Besuch: 10.05.2013
Beiträge: 2485
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,77 von 5 / 209 mal bewertet]. (209) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Secin_SA schrieb:
... we cannot open a project stored in Project Server. ...

Hi Secin_SA,

Can you be more specific? Are you getting and error message when trying to open the project? This could be a simple Windows networking issue. The project folder should be shared (full control) on the server ES.

Regards
Top
  05.09.2008, 07:34
Beigetreten am: 23.04.2007
Letzter Besuch: 29.04.2013
Beiträge: 74
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,57 von 5 / 7 mal bewertet]. (7) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
I have sometimes seen that you cannot access network folders if the logged in user does not have a configured password (on both stations).

So make sure that your Windows user has a password and perhaps configure autologon if desired (FAQ). But please be a bit more specific.

R.

Runis
Top
  08.09.2008, 13:34
Beigetreten am: 21.03.2007
Letzter Besuch: 19.07.2012
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Ok. I"ll try to be more specific. We use to work with PCS7 v6.1, and we do multiuser engineering , taking care of some things warning each other of what we were doing on the project. Sometimes we recieved messages like error1.jpg attachment. If we got several messages like that, then we loose the project. When we opned it we get the " Internal Structure Error" message.
We thought that with the new 7.1 +SP1 version these problems will desapear. But we find with the same error message. The question is: Will we have the same problems with the project?. Is there any document on how to work in multiuse engineering? 
Thanks.
Gustavo

Top
  08.09.2008, 18:15
Beigetreten am: 10.01.2008
Letzter Besuch: 10.05.2013
Beiträge: 2485
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,77 von 5 / 209 mal bewertet]. (209) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Check section 8.7 in the following manual:

Engineering System

My personal experience is, multiproject engineering is much better in PCS7 V7.0 SP1.

Regards

Top
  12.09.2008, 02:12
Beigetreten am: 21.01.2008
Letzter Besuch: 19.10.2012
Beiträge: 37
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 11 mal bewertet]. (11) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
On the main ES (Server ES)
You must make sure that a share exists for a folder where the project resides in or a higher folder.
Then you retrieve the project in any folder under that shared folder
The resulting UNC path will be stored and displayed in the project after retrieval
The access rights should be sufficient for the second ES its user

Now the second ES user can browse to the share and open the project

Ronald Nijssen

Top
  13.09.2008, 12:19
Beigetreten am: 05.11.2007
Letzter Besuch: 19.03.2012
Beiträge: 41
Bewertung:
Bewertung: Sehr gut [2 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi, I think multiproject is the solution for multi-user. You just have to seperate single-project with your team.
I have ever do multi-user engineering (not using "remove for edittingtogue). I just share the project. And just beware to not access the same heirarchy in the same time. Because access the same hierarchy may cause the database corrupted. Due to this reason, I think V.7 still have this condition also.
Top
  15.09.2008, 05:29
Beigetreten am: 21.01.2008
Letzter Besuch: 19.10.2012
Beiträge: 37
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 11 mal bewertet]. (11) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Since PCS 7 V7.0 SP1 multiple users can access CFC and SFC without constraints. Two users can even work in the same chart, however, this may cause confusion if one wants to delete a block and the other wants to connect to it.
Users can modify and debug on the same AS at the same time as well.

Please note this feature is not applicable to other tools (OS, Netpro, HW config, ...)

Ronald
Top
Seite 1 von 1 (8 Objekte)
Aktionen