Technical Forum

SIMOVERT MASTERDRIVES

RS232 to USB

Erstellt von arya1 am 05.08.2012 15:44 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  05.08.2012, 15:44
Beigetreten am: 05.08.2012
Letzter Besuch: 17.08.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
HI experts
I have a question about serial adapters for connecting to masterdrive. what's the difference between serial to usb and rs232 to usb? are they different or same?because recommended cables for communication between pc and drive are serial to usb and we can only connect to masterdrive x300 connector with rs232 protocol.
Top
  06.08.2012, 01:17
Beigetreten am: 04.06.2008
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 773
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,4 von 5 / 227 mal bewertet]. (227) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi, 
Within the scope of your question, the answer is YES, they are the same.

RS-232 is however, only one of many different serial protocols, even Profibus is a serial protocol.
Regards,
Graeme

There are 10 types of people . . .
Those who understand Binary, and those who don't.
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen