Technical Forum

Decentral Peripherie

ET200S BOARD 2AO ST1

Erstellt von David1981 am 17.07.2012 14:17 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  17.07.2012, 14:17
Beigetreten am: 03.05.2012
Letzter Besuch: 08.04.2013
Beiträge: 67
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hello everybody,

I have mount, one ET200s, in  slot I have mount the next board 6ES7 135-4GB01-0AB0 (2ao st1), I have mounted in terminal board 6ES7-193-4CB20-0AA0, in the Q address direction I have 368....371,  What is my problem I can´t to see any value?, I put 20000 in the AW368, and measure in the terminals 1 and 3 of terminal board, but I don´t measure anything.

Thank you for your help.

Top
  17.07.2012, 14:32
Beigetreten am: 22.04.2010
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 3202
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,11 von 5 / 295 mal bewertet]. (295) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

try using PAW(PQW) instead of AW(QW).

Where and when do you need peripheral addressing?

Regards,

Marcjan

Problem solved?
Please let us know!

Please no technical questions by PM, use the forum!
Top
  18.07.2012, 08:14
Beigetreten am: 03.05.2012
Letzter Besuch: 08.04.2013
Beiträge: 67
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 


Hello, Marcjan and Thank your for your answer.

Ok, I have one ET200s Im151-8 pn/dp cpu, then it isn´t peripheral device, this device is a Cpu like for example a Cpu 315 pn/dp of S7-300.

Then in Device configuration, the Q address is 368....371, then I thought that the direction of ch1 of the board is AW368 and AW370 for ch2, I Tried to put PAW368 or PAW370 in a Watch table but it give me to fault. Do you have any idea?

I use a board 2ao st1 (6es7 135-4gb01-0ab0) with terminal board (6es7 193-4cb20-0aa0), and I measure between terminal 1 and 3 for ch1, and terminal 5 and 7 for ch2.

Thank.

Top
  18.07.2012, 09:54
Beigetreten am: 03.05.2012
Letzter Besuch: 08.04.2013
Beiträge: 67
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Ok, guys

I could solve my problem, it was very strange but I change all the directions of my system, next download my project to cpu, and so analog output as analog input start to work.

thank you. bye.

Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen