Technical Forum

SIMOTICS

Differences between Core Type Servo motors and Standard Type Servo Motors

Erstellt von Mahmoud Gad am 09.07.2012 14:24 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  09.07.2012, 14:24
Beigetreten am: 13.01.2010
Letzter Besuch: 16.06.2013
Beiträge: 26
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Dear All,

I need to know the main differences between the Core and Standard type Servo motors, and the impact of choosing one over the other on the application itself and the control system if any?

Thanks in advance
M.G
Top
  10.07.2012, 13:37
Beigetreten am: 11.10.2006
Letzter Besuch: 19.06.2013
Beiträge: 813
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 88 mal bewertet]. (88) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,

what type of servo motor do you mean ? 1FK / 1FT / 1PH ...

Best regards
TechTeam
Top
  11.07.2012, 11:54
Beigetreten am: 13.01.2010
Letzter Besuch: 16.06.2013
Beiträge: 26
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Dear TechTeam,

In 1FT servo motors

Thanks in advance
M.G.
Top
  16.07.2012, 21:55
Beigetreten am: 08.08.2011
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 126
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 25 mal bewertet]. (25) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello Mahmoud Gad,

Technically there is no difference between the Core Type Servo Motors and the Standard Type servo motors.

The distinction is that the Core Type servo motors have a very limited number of configurable options for part number so a cost savings is offered to customer to attempt to streamline production in factory, parts availability, etc.   This can be viewed by observing the Siemens PM 21 2011 catalog. 

Factory lead time is same currently although it is possible that in future there could be a shorter lead time for Core Type servo motors as well when compared to the Standard Type servo motors.

For instance, if comparing two part numbers with only difference in part number being the digit which specifies Core Type with a "1" in eighth digit (versus a "5") then same technical description, speed/torque curves, etc. would apply.

See example below.

1FT7044-1AF71-1NG1

SYNCHRONOUS MOTOR 1FT7, 5 NM
(100K), 3000 RPM,1,35KW
NATURAL AIR COOLING;
POWER CONNECTOR
ROTATABLE
VIBRATION SEVERITY GRADE A
PROTECTION CLASS IP 65;
FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3)
FLANGE 1 (1FT6 COMPATIBLE)
INCREM. ENCODER SIN/COS 1VSS
2048 S/R (ENCODER I-2048)
CONNECTOR ROTATABLE
PLAIN SHAFT, W/O HOLDING
BRAKE; ACCURACY TOLERANCE N

1FT7044-5AF71-1NG1

SYNCHRONOUS MOTOR 1FT7, 5 NM
 (100K), 3000 RPM, 1,35KW
NATURAL AIR COOLING;
FRAME SIZE IMB 5 (IM V1, IM V3)
FLANGE 1 (1FT6 COMPATIBLE)
POWER CONNECTOR
ROTATABLE
INCREM. ENCODER SIN/COS 1VSS
2048 S/R (ENCODER I-2048)
CONNECTOR ROTATABLE
PLAIN SHAFT, W/O HOLDING
BRAKE; ACC. TOLERANCE N
VIBRATION SEVERITY GRADE A,
DEGREE OF PROTECTION IP 65

Deputy
Top
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen