Technical Forum

SIMATIC WinCC

AlarmS quittiert sich selber

Erstellt von Luciferius am 25.06.2012 13:43 (7 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (8 Objekte)
  25.06.2012, 13:43
Beigetreten am: 16.04.2012
Letzter Besuch: 13.07.2012
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Guten Tag,

Ich habe in meinem Programm AlarmSQ/S/DQ und D verwendet. Nun habe ich so gut wie alle vier Alarmtypen auf fast die gleicher Weise programmiert. Folgendes passiert: Wenn ich AlarmSQ aufrufe wird die Meldung angezeigt und ich kann sie entweder auf der Oberfläche quittieren oder durch die Funktion AcknowledgeMessage() in einem C-Skirpt. Gleiches passiert bei AlarmDQ.
Hingegen wenn ich AlarmS/D auslöse, kommt die Meldung und wird sofort quttiert. Ich sehe die Meldung noch nicht einmal auf der HMI. Auch wenn ich die Meldung nochmal als gegangen dannach sende wird nichts angezeigt. Die Funktion AcknowledgeMessage() wird dabei nie ausgeführt und selbst wenn, dafür wird es zu schnell quittiert. Außerdem erhält es nicht den Zustand, vom System wuittert, als alsob der Benutzer selber die Meldung so schnell quittiert.
Ich bin ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende und hab keine Ahnung, was ich noch probieren könnte, außer ein Minimalbeispiel zu schreiben, was mir aber zu lange dauert und ich mir nicht viel von verspreche. Ich hoffe mir kann jemand helfen.

Viele Dank schon mal im Voraus und viele Grüße.
Top
  26.06.2012, 12:29
Beigetreten am: 05.10.2010
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 1355
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,79 von 5 / 34 mal bewertet]. (34) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Luciferius,

das klingt ja mysteriös.

Deine Idee mit dem Minimalbeispiel finde ich sehr gut, auch wenn es für Dich Aufwand bedeutet.

Das Problem als solches ist mir (zum Glück) nicht bekannt. Da hätte es ja bestimmt schon große Aufregungen gegeben, wenn WinCC selbständig die Alarme quittieren würde.

Kann es sein, daß die Quittierung irgendwie automatisch gestartet wird, in dem Moment, in dem ein bestimmter Alarm eintrittRnf:lblSmileyTooltip_  think?

Mit welcher WinCC Version arbeitest Du denn?

Bitte laß' es die Forum-Gemeinde wissen, was bei Deinem Test herauskommt.

Viele Grüße

Bizur
Top
  26.06.2012, 15:27
Beigetreten am: 16.04.2012
Letzter Besuch: 13.07.2012
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Dann muss es wohl an meinem WinCC liegen. Ich benutze die Version 7.0.
Ich habe ein Minimalbeispiel gemacht und, wie ich nciht erwartete hatte, den gleichen Effekt bekommen. Die Meldung wird automatisch quittiert und ich sehe sie nicht einmal aufblizen.
Wie ich bereits gesagt habe wird die AcknowledgeMessage() Funktion nicht ausgeführt. Wäre das geschehen, hätte ich eine Ausgabe im Debugfenster gehabt.

Viele Grüße.
Top
  27.06.2012, 11:17
Beigetreten am: 05.10.2010
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 1355
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,79 von 5 / 34 mal bewertet]. (34) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Luciferius,

ich habe jetzt mal in der Dokumentation zum ALARM_S nachgeschaut.
Dort steht Folgendes:
Meldungen, die Sie mit der SFC 18 "ALARM_S" gesendet haben, sind immer implizit quittiert.

In Deinem WinCC-Archiv müsstest Du den Alarm schon sehen, aber eben immer gleich quittiert.
Du kannst natürlich auch mit den Selektionen im Alarm Control versuchen die Einstellungen entsprechend zu trefffen, so dass Du alles wie gewünscht angezeigt bekommst.

Die einfachere Variante wäre jedoch für die Alarme, die Du unquittiert sehen willst, auch den entsprechenden Baustein zu verwenden.

Viele Grüße

Bizur



=== Bearbeitet von Bizur @ 27.06.2012 11:48 [GMT ] ===


Top
  27.06.2012, 11:33
Beigetreten am: 16.04.2012
Letzter Besuch: 13.07.2012
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Das macht für mich keinen Sinn. Ich verstehe unter implizit quittiert, dass wenn ich den Meldezustand mit dem SFC 19 abrufe immer den Zustand quittiert bekomme, aber trotzdem in der Runtime die Meldung quittieren muss, damit sie nicht ehr angezeigt wird.
Was macht es denn für einen Sinn eine Meldung zu generieren, die der Bediener nur dann sieht, wenn er zufällig mal in die Chronikliste der Meldungen guckt.
Im übrigen, in der Chronikliste stehen die Meldungen, sie scheinen also wirklich zu kommen.
Top
  27.06.2012, 13:22
Beigetreten am: 05.10.2010
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 1355
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,79 von 5 / 34 mal bewertet]. (34) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Luciferius,

Du/Dein Kunde muss für das Projekt die Entscheidung treffen, welche Alarme wo und wann quittiert werden müssen und welche nicht. Je nachdem wählst Du einen bestimmten Baustein für das Steuerungsprogramm aus und legst das Vorgehen in WinCC fest.

Es gibt ja auch Alarme, die der WinCC Bediener gar nicht mitbekommen muss, die nur intern im Steuerungsprogramm entstehen und gehandelt werden. Da kann man dann zum Beispiel entscheiden, ob die Bearbeitung eines Bausteins weitergeführt oder abgebrochen werden soll.

Viele Grüße

Bizur



=== Bearbeitet von Bizur @ 27.06.2012 13:26 [GMT ] ===


=== Bearbeitet von Bizur @ 27.06.2012 13:23 [GMT ] ===


Top
  27.06.2012, 14:27
Beigetreten am: 16.04.2012
Letzter Besuch: 13.07.2012
Beiträge: 14
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Vielen Dank für die Information.
Ein Frage habe ich aber noch. Was genau kann ich unter "implizit quittiert" verstehen. Ich kann mit dem Ausdruck nicht viel anfangen. Ich habe es eben so verstanden, dass das System die Meldung automatisch quittiert. Dann müsste der Meldezustand aber 13 (Quittiert durch System) und nicht 3 (Quittiert) sein.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass bei Aufruf des Bausteins zwei Meldungen gesendet werden (einmal mit Zustand 1 und einmal mit Zustand 3).
Der Alarmtyp ist ja bei AlarmS und bei AlarmSQ jeweils alarm_s, somit hat WinCC eigentlich gar keine Möglichkeit die beiden Arten zu unterscheiden.

Grüße,

Luciferius



=== Bearbeitet von Luciferius @ 27.06.2012 14:27 [GMT ] ===


Top
  28.06.2012, 11:37
Beigetreten am: 05.10.2010
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 1355
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,79 von 5 / 34 mal bewertet]. (34) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Luciferius,

Impliziert quittiert heißt, dass das Quittierbit vom System mit gesetzt wird.

Meldezustand 13 bezieht sich auf WinCC, oder?
Vielleicht hilft Dir das weiter:
Welche Zustände kann eine Meldung zur Runtime durchlaufen?

Du hast recht mit Deiner Ausssage, daß WinCC nicht zwischen ALARM_S und ALARM_SQ unterscheiden kann. Das muss es aber auch nicht.
Beim ALARM_SQ-Baustein hast Du die Möglichkeit den Alarm zu quittieren. Dies kann auch über WinCC geschehen. Bei ALARM_S gibt es diese Möglichkeit nicht.

Viele Grüße

Bizur
Top
Seite 1 von 1 (8 Objekte)
Aktionen