Technical Forum

SIMATIC Panel

Antivirus for MP 277 10"

Erstellt von Hgg am 21.06.2012 18:27 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  21.06.2012, 18:27
Beigetreten am: 05.06.2012
Letzter Besuch: 14.08.2012
Beiträge: 17
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Does anyone know if its possible to install Trend antivirus on HMI MP 277 10"? Is there any problem?

Thanks so much.
Top
  21.06.2012, 20:37
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 4456
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,89 von 5 / 415 mal bewertet]. (415) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
You should not install any Antivir Software on an MP.

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  24.06.2012, 15:15
Beigetreten am: 19.06.2010
Letzter Besuch: 29.05.2013
Beiträge: 174
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,95 von 5 / 22 mal bewertet]. (22) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hgg wrote:
Does anyone know if its possible to install Trend antivirus on HMI MP 277 10"? Is there any problem?

Thanks so much.


Since the OS of these pannels is Windows CE, the virus running on Win XP for PC may run on CE because this two OS are much similar. I heard that AVG can be installed on Win CE OS, I suggest before you install antivirus directly on the pannel I recomend you to do the following:

1) Install virtual machine software on your PC (like Virtual PC 2007)
2) Install Windows XP CE inside virtual machine
3) Install your antivirus inside Windows XP CE ( you just installed on virtual machine)
4) Check for everything is ok

Then you can install on the pannel.

That's it!

You like it? Rate it !


ለማንኛውም የፋብሪካ አውቶሜሽ ስራ፣ በተለይም፡

ፒ. ኤል.ሲ፣ድራይቭ፣ኮምፒዩተራይዝድ ማሽን ስራ፡በዚህ ይደውሉ 0922 493737
Top
  24.06.2012, 21:55
Beigetreten am: 28.05.2008
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 2200
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,64 von 5 / 433 mal bewertet]. (433) 
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hello,
To tell you the truth, I have never installed anti-virus for Simatic Panels.
But you have to read this FAQ:
And note in the end of it, the following paragraph:
wrote:
Note:
More information on the topic of "Virus scanners with WinCC flexible" and on the compatibility of tested virus scanners is available in the WinCC flexible help system under:
 "First Steps > Installation Guide > Installation > Installing WinCC Flexible > Antivirus tools".
Hope this helps.

Ayman Elotaify
MISC Egypt
www.miscegypt.com
Top
  27.06.2012, 19:06
Beigetreten am: 05.06.2012
Letzter Besuch: 14.08.2012
Beiträge: 17
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Thanks guys. I think the best thing to do is avoid to use antivirus on HMI.
Top
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
Aktionen