Technical Forum

Meet & Talk

VW Touran oder Peugeot 5008 als Dienstwagen mit Privatnutzung

Erstellt von Servicetechniker am 07.05.2012 13:07 (12 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
12» Seite 1 von 2 (13 Objekte)
  07.05.2012, 13:07
Beigetreten am: 22.07.2008
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 1213
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 126 mal bewertet]. (126) 
Hi,

ich stehe gerade vor der Auswahl welchen Dienstwagen ich ab Ende des Jahres mit Privatnutzung nehmen kann. Peugeot 308SW fahre ich momentan als reinen Dienstwagen und privat nen uralten Astra Caravan. Also Peugeot 308SW würde ich nicht nehmen daher bleiben zwei zur Auswahl:

VW Touran (<260 Euro) oder Peugeot 5008 (<235 Euro)

Was würdet Ihr wählen?
Top
  07.05.2012, 16:17
Beigetreten am: 02.11.2005
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 433
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 56 mal bewertet]. (56) 
würd den BMW nehmen zwinkern

OK steht leider nicht zur Auswahl weinen

Dann halt das "geringere Übel" den Touran, hoffentlich mit ordentlicher Leistung erröten.



=== Bearbeitet von Asterix @ 07.05.2012 16:25 [GMT ] ===



Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
  07.05.2012, 18:36
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Wäre für mich überhaupt keine Frage: den VW!

Einen Franzose? Nenenene...
Nicht umsonst heißt es bei denen ja "Createur de Maleur"

Der Monatsaufwand ist das 1%, welches du versteuern musst?
Selbst wenn du da am Anschlag der Progression hängst ist der Unterschied
ja nur gering... nehm den VW!

Ach ja,
ich persönlich vertraue ja eher auf die japanischen KFZ - Schmieden. zwinkern 

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  07.05.2012, 19:00
Beigetreten am: 27.05.2011
Letzter Besuch: 08.10.2012
Beiträge: 41
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,56 von 5 / 18 mal bewertet]. (18) 
Kommt doch auch auf die Größe an und wofür der Wagen genau genutzt wird.....
Was wird dienstlich transportiert, im privaten Kinder vorhanden, etc. ?
Achso, und auch die Austattung.

Hier ist mal ein Test zu beiden Fahrzeugen: Touran vs. 5008


Private Tendenz geht aber zum VW



=== Bearbeitet von Fuzer @ 07.05.2012 19:01 [GMT ] ===


Top
  07.05.2012, 19:31
Beigetreten am: 17.09.2007
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 480
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 50 mal bewertet]. (50) 
Moin,
 
 na ja Pech kannst du mit jeder Markee haben...

 Bin (wie sicher einige hier) häufiger mit Mietwagen unterwegs und muss gestehen, auch wenn süsch die fransösische Auto óla la nüscht die Schlechteste ist... (und sicherlich auch manches Geschmackssache...) dennoch VW ist in vielem (auch wenns Kleinigkeiten sind) eine Länge besser. lachen  Ich würd definitiv auch den VW nehmen!   

 

VG / regards vanDyk
Top
  08.05.2012, 08:38
Beigetreten am: 22.07.2008
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 1213
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 126 mal bewertet]. (126) 
Hi,

der VW wäre deutlich kürzer, aber mit 257 Euro monatlich gegenüber 235 Euro deutlich teurer. Leistungsbezogen hat der Diesel des Peugeot 82kW und der VW Touran nur 77kW.

MfG,
Servicetechniker!

P.S.: Peugeot 5008 hat 7 Sitze dürfte ich die überhaupt besetzen?!?
Top
  08.05.2012, 11:48
Beigetreten am: 08.03.2012
Letzter Besuch: 19.02.2013
Beiträge: 29
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [3 von 5 / 5 mal bewertet]. (5) 
Servicetechniker wrote:

P.S.: Peugeot 5008 hat 7 Sitze dürfte ich die überhaupt besetzen?!?

Du darfst soviele mitnehmen wie du willst. Du darfst nur nicht das Gesamtgewicht überschreiten und dir die Sicht durch Arme und Beine behindern lassen grinsen
Seit Neuestem gilt dieses "ab 8 Personen Personenbeförderungsschein erforderlich" nur für gewerbliche Fahrer.
Wie bereits schon angesprochen wurde, solltest du dich bei deiner Wahl nach deinen Anforderungen richten. Vielleicht solltest du auch vorher beide mal Probefahren.
Top
  08.05.2012, 13:09
Beigetreten am: 15.11.2006
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 941
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,04 von 5 / 106 mal bewertet]. (106) 
Eindeutig VW

Have Fun!

TomDeWou
Top
  08.05.2012, 16:43
Beigetreten am: 03.05.2011
Letzter Besuch: 02.04.2013
Beiträge: 461
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,89 von 5 / 46 mal bewertet]. (46) 
Von meinem Gefühl her würde ich auch zu einem VW raten. Hatte noch nie Probleme mit den Fahrzeugen aus Wolfsburg..
Top
  09.05.2012, 08:34
Beigetreten am: 22.07.2008
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 1213
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 126 mal bewertet]. (126) 
Was mich bei meinem jetzigen Peugeot 308SW stört ist das Wartungs/Inspektionsintervall. Alle 20 tausend Kilometer zur Inspektion und alle 35 tausend kommen die Bremsen. Ich denke bei VW dürfte hier eher 30 tausend und bessere Qualität kommen. Es sei denn man bekommt einen Montagswagen X-)
Top
12» Seite 1 von 2 (13 Objekte)
Aktionen