Technical Forum

PC-based Automation

WinAC TCP/UDP Protocol

Erstellt von JM76 am 21.05.2012 10:22 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  21.05.2012, 10:22
Beigetreten am: 19.09.2009
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 64
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hello Everybody


with WinAC RTX (F) and when I tried with TCP Protocol or UDP Protocol, a warning tell me that not is possible as Attachment shows.

It is possible? 

Thanks


Dateianhang: WinAC.jpg  (15 Downloads)

Top
  21.05.2012, 11:15
Beigetreten am: 22.09.2010
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 145
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,74 von 5 / 19 mal bewertet]. (19) 
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hello JM76,

when you use a CPU with an integrated Profinet Interface or a WinAC RTX, NetPro is not used to setup TCP or UDP connections. NetPro is used for static connections with a CP.  But when you use the PN interface of the CPU / of the WinAC, you have to use the communication blocks TSEND, TRCV, TCON and TDISCON. You can find a lot of information about the use of this communication blocks here: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/29737950

Regards
Sakura
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  21.05.2012, 13:19
Beigetreten am: 19.09.2009
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 64
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Thank you very much!!!
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen