Technical Forum

Decentral Peripherie

S7-1200 with Profibus and required OBs

Erstellt von Nikzitronik am 17.05.2012 16:07 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  17.05.2012, 16:07
Beigetreten am: 05.03.2010
Letzter Besuch: 17.06.2013
Beiträge: 97
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Dear all,

What are the required OBs so that the cpu does not stop when a Profibus-DP slave fails.

Regards
Top
  17.05.2012, 16:27
Beigetreten am: 31.08.2010
Letzter Besuch: 14.06.2013
Beiträge: 1267
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 106 mal bewertet]. (106) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Nikzitronik wrote:
Dear all,

What are the required OBs so that the cpu does not stop when a Profibus-DP slave fails.

Regards

Hello Nikzitronik,
Check this FAQ under S7-1200 categories - Which organization blocks can you use in STEP 7 V11?

Like it? Rate it!
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  17.05.2012, 18:08
Beigetreten am: 07.07.2010
Letzter Besuch: 19.06.2013
Beiträge: 1999
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4 von 5 / 203 mal bewertet]. (203) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Nikzitronik wrote:
Dear all,

What are the required OBs so that the cpu does not stop when a Profibus-DP slave fails.

Regards

What PLC firmware and what TIA Portal version are you using?

The simple answer is the diagnostic error interrupt OB.  You can have just one of these per PLC.  It allows you to handle errors within the plc.

Please post your results.

Helpful? Rate it.
Solved? Post it.
Top
  18.05.2012, 13:41
Beigetreten am: 05.03.2010
Letzter Besuch: 17.06.2013
Beiträge: 97
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Firmware version is 2.2 and TIA portal V11.

Regards
Top
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen