Technical Forum

SIMATIC WinCC (TIA Portal)

KP400 Struktur und Bildbausteine

Erstellt von Alexandra am 06.03.2012 17:36 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  06.03.2012, 17:36
Beigetreten am: 22.11.2005
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 297
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 38 mal bewertet]. (38) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

Hallo,

nun hat es mich auch erwischt und ich darf mit dem TIA Portal arbeiten Rnf:lblSmileyTooltip_  think. Der erste Eindruck ist gar nicht mal so schlecht. Habe schlimmeres erwartet. Nun bin ich gerade dabei Bildbausteine zu erstellen, wie man es so aus flexible kennt. Jetzt bin ich aber auf der Suche nach Strukturen mit denen ich meine Bildbausteine verbinden kann! Es kann doch nicht sein, das ich die Variablen einzeln anbinden muss, oder? Ich habe leider keinen Menüpunkt "Strukturen" gefunden. Habe ich etwas übersehen oder geht das wirklich nicht?

Alexandra

Top
  06.03.2012, 18:20
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 20.05.2013
Beiträge: 4434
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Unter WinCCflexible kannst du unter dem Menüpunkt "Strukturen"
eben dieselben anlegen und dann eine Variable vom Typ der
angelegten Struktur erzeugen.

Allerdings unterstützen nicht alle Panel Strukturen,
ich kann dir nicht sagen, ob Strukturen mit dem KP400 möglich sind.
Mit dem MP277, 377 geht es auf jeden Fall.


ABER:
Du kannst dir die Mühe fast sparen.
Strukturen unter WCCflex sind, kurz und schmerzlos gesagt, Mist.

- Jedes Strukturelement wird als Powertag gezählt, Variablen können
also nicht eingespart werden.

- Jede Strukturvariable kann NUR an BBs angebunden werden.
Wird ein Variablenelement auch an anderer Stelle benötigt
(was so gut wie immer der Fall ist) muss dafür eine neue Variable angelegt
werden. Also Tag- und Resourcenverschwendung.

- Die Variablenelemente haben einen nur sehr begrenzten Funktionsumfang.
So können Grenzwerte z.B. nicht dynamisch gesetzt werden sondern
nur über Konstante. Aber gerade bei BBs ist es natürlich oft notwendig,
Grenzwerte variabel gestallten zu können.

- Strukturen müssen Mühsam "von Hand" erstellt werden.
Es gibt keine Möglichkeit, z.B. direkt einen UDT als Struktur zu
übernehmen (TIA? Das ich nicht lache)

- Multiplexen ist nicht möglich.

Ich habe mehrfach der Anlauf unternommen, BBs mit Strukturvariablen
zu versorgen und immer nach kurzer Zeit entnervt aufgegeben.
Hier haben die Entwickler völlig am Sinn und Zweck einer Struktur vorbei
"entwickelt".

Was (vielleicht) an Zeit beim Versorgen des BB gespart wird, wird durch die
ganzen Unbillen der Strukturen wieder mehr als wettgemacht.

Dennoch viel Erfolg,

Jürgen Müller
IBN-Service

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  26.04.2012, 14:05
Beigetreten am: 12.04.2011
Letzter Besuch: 01.08.2012
Beiträge: 10
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Ich weiß jetzt nicht genau was KP400 ist, vielleicht kann mich jemand aufklären ;).

Aber, da ich bereits seit knapp einem Jahr mit dem TiaPortal zu tun habe für ein größeres Projekt, tauchte auch bei uns die Frage auf, wie man BBs mit Strukturen verhochzeitet.
Kurze Antwort: es geht schlichtweg nicht! Deine Vermutung ist also korrekt. Das mas zwar nervig sein, aber aus geschilderten Problemen im flexible zwischen BBs und Strukturen aus vorangegenener Antwort denke ich, dass wohl Siemens diese Thema eher behutsam bearbeitet und irgendwann beisteuert. Laut Support Nürnberg soll das mal kommen - glaube die Aussage war ab TiaPortal V12. Mit dem 11er (bei uns im Einsatz) geht es definitiv nicht!
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen