Technical Forum

Safety Evaluation Tool

Standard-Ausgangsbaugruppen über Lastspannung abschalten

Erstellt von AH8756 am 01.03.2012 10:47 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  01.03.2012, 10:47
Beigetreten am: 24.02.2012
Letzter Besuch: 07.02.2013
Beiträge: 6
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen

Wir möchten, mit nicht sicherheitsgerichteten SPS-Standard-Ausgangsbaugruppen, ein sicherheitsgerichtetes Abschalten bewerten. (siehe Anhang)

Folgenden Link zu diesem Thema habe ich in der FAQ gefunden:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35443359 Punkt Bewertung von SIMATIC S7 Standard-Ausgangsbaugruppen".


Über ein Sicherheitsauswertegerät trenne ich die 24V-Speisung der SPS-Ausgangsguppe 1 (Kanal1) und die 24V-Speisung der SPS-Ausgangsgruppe 2 (Kanal2).


Nun meine Fragen zum SET:
Was muss die Sicherheitsfunktion beinhalten?
Erfassen: Sicherheitsschalter

Auswerten: Sicherheitsauswertegerät

Reagieren: die Hauptschützen

Ist es richtig, dass die S7-300-Ausgangskarte im SET nicht beachtet werden muss, da die Speisung vor 1L+ und 2L+ getrennt wird?

Dürfen die beiden Gruppen auf der selben Ausgangskarte sein, oder müssen die Gruppen auf zwei Karten aufgeteilt werden, damit die Architektur als zweikanalig gilt?

Besten Dank für Eure Hilfe


Dateianhang: Gruppenabschaltung.JPG  (21 Downloads)

Top
  01.03.2012, 11:32
Beigetreten am: 17.04.2009
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 147
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,19 von 5 / 37 mal bewertet]. (37) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo AH8756 ,

In dem Beitrag "Wie kann übergeordnetes sicheres Abschalten der Spannungsversorgung nicht funktional sicherer Standardbaugruppen realisiert werden?" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39198632 finden Sie mehr.

Sie haben Recht, dass die S7-300-Ausgangskarte im SET nicht eingeht, aber es ist die SIL-Begrenzung gemäß dem obigen Link zu beachten und ebenso die Aufbauvorgaben.

Mit freundlichen Grüßen

SET-Team



=== Bearbeitet von SET-Team @ 01.03.2012 11:33 [GMT ] ===


Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  01.03.2012, 15:24
Beigetreten am: 24.02.2012
Letzter Besuch: 07.02.2013
Beiträge: 6
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo SET-Team

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Was meinen Sie mit Aufbauvorgaben?

Kann eine 2-kanalige Architektur (z.B für PLd, Kat.3) mit einem Ausgabe-Modul SM 322
realisiert werden oder müssen die Ausgangs-Gruppen auf zwei verschiedenen Ausgabe-Modulen SM 322 verteilt sein?

Gibt es zu den Kompakt-CPU's (CPU31xC) auch Angaben zu der SIL-Begrenzung?
Oder gehen diese unter:
Bei den in den Tabellen nicht aufgeführten Standard-Ausgabebaugruppen wurden keine sicherheitsrelevante Betrachtung durchgeführt. Sie sind daher nicht für den sicherheitsgerichteten Betrieb freigegeben.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Top
  02.03.2012, 15:54
Beigetreten am: 17.04.2009
Letzter Besuch: 02.05.2013
Beiträge: 147
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,19 von 5 / 37 mal bewertet]. (37) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo AH8756,

in dem erwähnten Beitrag http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39198632  

Die Aufbauvorgaben finden Sie im Kapitel 9 http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/39198632/Wiring_Example_de.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=41306553 
 
SM 322 ist nicht eindeutig, siehe hierzu den Snap-Shot von dem Beitrag.

Mit freundlichen Grüßen

SET-Team

Dateianhang: SM 322.jpg  (19 Downloads)

Top
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen