Technical Forum

SIMATIC Addons / IT4Industry

SIMIT 'Error: IOServer "MPI" (no.0) : MPI-IOServer cannot init connection.'

Erstellt von fikos am 31.05.2010 01:29 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  31.05.2010, 01:29
Beigetreten am: 15.05.2010
Letzter Besuch: 21.09.2010
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
       Hi there
   Im using SIMATIC STEP7. I wrote a program in LAD and its working fine with the PLCSIM on virtual net MPI address 2. When I try to simulate it in SIMIT Im getting an error:
'Error: IOServer "MPI" (no.0) : MPI-IOServer cannot init connection.'

MPI in PLCSIM and SIMATIC is addressed at 2. I have addressed SIMIT the same and still the same error.

Can anyone help me please?

Regards
Mac
Top
  31.05.2010, 07:37
Beigetreten am: 21.03.2006
Letzter Besuch: 14.05.2013
Beiträge: 9063
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,78 von 5 / 820 mal bewertet]. (820) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello Mac,

Did you check your settings according

SIMIT SCE manual.

Best regards,
Hristo Mihalev
Top
  31.05.2010, 11:25
Beigetreten am: 15.05.2010
Letzter Besuch: 21.09.2010
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
I have done it like in manual. I created a PLCSIM getaway in Simit and after I download the program into the PLCSIM and start simulation its not working at all. When Im not doing download I can change the outputs in PLCSIM and see it in Simit, and can change inputs in Simit and see it in PLCSIM. Unfortunatelly I need to communicate Simit with the written program, as the program changes the outputs.

Any help aprreciated.

Regards
Bart
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen